CÓMO DIFERENTES PINZAS PUEDEN AYUDAR CON TUS NECESIDADES DE PALETIZACIÓN? Descubre ahora.

Una pinza es un efector final que está diseñado para agarrar artículos. Se pueden usar para mantener artículos quietos o para recogerlos y moverlos como parte del proceso de paletización.
La pinza adecuada te permitirá empacar y paletizar mercancías de manera más eficiente, reduciendo la tensión manual de sus trabajadores y agilizando el proceso de paletizado.
Hay muchas formas diferentes de usar un cobot para paletizar en tu negocio. Y una de las formas más sencillas de personalizar tu paletizado es elegir una pinza diseñada para una función específica. Ya sea que esté moviendo mercancías voluminosas, artículos delicados o sustancias peligrosas, existe una pinza de paletización para casi todas las operaciones.
Una pinza es uno de los efectores finales más comunes utilizados junto con un robot colaborativo o brazo cobot. Como sugiere el nombre, le da a un cobot la capacidad de agarrar elementos y moverlos de un lugar a otro. Las pinzas también se pueden utilizar para sujetar artículos de forma estable para la fabricación, el embalaje o el paletizado.
La pinza robótica de paletización adecuada es una de las piezas de hardware más importantes. En segundo lugar, después de los brazos robóticos de paletización, que son la parte central de cualquier cobot, estos efectores finales (también conocidos como herramientas de extremo de brazo) brindan a un robot colaborativo la capacidad de recoger artículos de cierta manera.
Por lo general, un cobot equipado con la pinza adecuada puede realizar una tarea de paletizado de manera más eficiente, con una fuerza más predecible o rápido que un ser humano. El uso de una pinza para el paletizado también eliminará una tarea muy tediosa de las listas de tareas pendientes de su personal, lo que les permitirá concentrarse en actividades más satisfactorias.
Hay varias categorías diferentes de pinzas. Cada tipo se adapta a diferentes trabajos, pero la mayoría tiene un papel importante que desempeñar en el proceso de paletizado.
Si está moviendo artículos de metal, una pinza magnética le permite agarrar rápidamente varios productos o componentes y colocarlos en cajas o contenedores para paletizarlos. La mayoría tiene salida de campo variable (VFO), lo que le permite aumentar o disminuir la fuerza del imán en función de los elementos que está moviendo. Estas pinzas también son útiles para tareas de recogida y embalaje con objetos metálicos, que de otro modo serían increíblemente laboriosas y requerirían mucho tiempo.
En lugar de tener que recoger algo como un tornillo o un perno a mano, una pinza magnética puede recoger potencialmente cientos de artículos de una sola vez, ahorrando tiempo y estrés a sus trabajadores.
Las pinzas de vacío son una opción versátil para una amplia gama de operaciones de paletizado. La mayoría son ajustables, lo que le permite aumentar o disminuir la succión según el tamaño, la forma y el peso de los artículos que está moviendo. Las pinzas de vacío le permiten mover fácilmente artículos con formas inusuales que serían difíciles de agarrar para una pinza con "mandíbulas". También puede mover varios elementos a la vez, siempre que estén dentro del rango de carga útil de su cobot elegido.

Las pinzas neumáticas livianas usan aire comprimido para controlar las "mandíbulas" o los "dedos", una herramienta similar a una pinza que puede agarrar y sujetar artículos con gran precisión. Es una excelente opción si está moviendo artículos diminutos o está completando otra tarea relacionada con la paletización, como apilar objetos planos o pequeños.

Una pinza de horquilla juega un papel importante en el proceso de paletizado. Está diseñado para sujetar y sostener bolsas abiertas para productos como papel, manteniendo una alineación completa para que los productos se empaquen correctamente. Una vez que esto se completa, los artículos se pueden mover a una tarima para su transporte.
Las pinzas de horquilla también pueden ayudar con la despaletización, ya que mantendrán estable una caja o una bolsa mientras se descargan los productos del interior. Si bien las pinzas de horquilla se usan más comúnmente con robots industriales de servicio pesado, también se pueden usar con un cobot durante el proceso de paletizado.
Algunas tareas en el proceso de paletizado requieren un enfoque más cuidadoso. La pinza adecuada le permite recoger productos pequeños para paletizar o manipular artículos que necesitan un toque más suave. Si está trabajando con artículos particularmente delicados y necesita una pinza que pueda manejarlos con un toque ligero apropiado, las "pinzas blandas" pueden hacer exactamente eso. Por ejemplo, la pinza SoftHand Industry de qb utiliza un diseño antropomórfico que le permite manejar productos delicados e interactuar con humanos con un riesgo mínimo de daños o lesiones.

Hay otras pinzas diseñadas para tareas delicadas o precisas en diferentes diseños, desde herramientas estilo pinza hasta copas moldeadas con silicona. Independientemente de lo que elija, tendrá plena confianza en que su cobot puede manejar incluso los artículos más delicados sin dejar una sola marca.
La pinza "correcta" dependerá por completo de las necesidades de su empresa y del papel que desempeñará su cobot dentro de su línea de fabricación o envasado. Si su cobot va a apilar artículos en paletas, una pinza diseñada para manipular varios artículos a la vez será la mejor opción. Si va a utilizar su cobot un poco antes para respaldar el proceso de paletizado, lo mejor es una pinza más precisa.
Dado que paletizar puede ser una tarea pesada, puede aumentar las capacidades de su brazo robótico agregando un componente que aumente las cargas útiles que puede manejar. Un elevador de cobot, por ejemplo, puede aumentar la carga útil de su cobot a 20 kg, lo que le permite mover más artículos o mercancías más pesadas sin invertir en un robot industrial voluminoso.
Si deseas obtener más información sobre cómo los cobots pueden ayudar a mejorar el proceso de paletización de tu empresa, ponte en contacto con uno de nuestros expertos en robótica hoy mismo.