Automatización preparada para IA: Cómo Universal Robots construye soluciones seguras para sus clientes
Los entornos de producción son cada vez más digitales, y eso convierte a la ciberseguridad de OT (tecnología operacional) en un tema crítico. Descubra cómo Universal Robots incorpora la seguridad desde la concepción del producto para proteger las operaciones y preparar a los fabricantes para la automatización conectada.
Los entornos de producción actuales dependen tanto de software, redes y datos como de componentes mecánicos. Esta transformación abre enormes oportunidades de productividad e innovación, pero también cambia completamente el perfil de riesgos. Los agentes maliciosos que antes apuntaban a sistemas físicos han pasado a centrarse cada vez más en la infraestructura digital que mantiene las operaciones en funcionamiento, lo que convierte a la ciberseguridad en una prioridad innegociable.
Cuando la tecnología operacional (OT) se ve comprometida, las consecuencias pueden ser inmediatas y costosas:
- paradas no planificadas;
- pérdida de producción;
- caída en la calidad de los productos;
- en algunos casos, riesgos para la seguridad de las personas.
Por eso, Universal Robots adopta la seguridad por diseño en OT como principio central, presente desde la base de nuestros robots colaborativos industriales.
En este artículo, explicamos cómo estamos elevando nuestro estándar de seguridad a nivel global y cómo ayudamos a nuestros clientes a prepararse para un futuro en el que la IA y el aprendizaje basado en datos tendrán un papel cada vez más esencial en la automatización.
Principales conclusiones del artículo:
- Los entornos de producción modernos dependen tanto de infraestructura digital como de componentes físicos, lo que hace que la ciberseguridad de OT sea tan crítica como la seguridad mecánica tradicional
- Universal Robots adopta la seguridad por diseño como principio central, aplicado desde la concepción hasta el mantenimiento de los productos, no como complemento opcional
- La certificación IEC 62443-4-1 Nivel de Madurez 2 valida este compromiso con prácticas medibles y auditables de desarrollo seguro
- La conectividad entre cobots, sensores, PLCs, nube y redes amplía la superficie de ataque, convirtiendo la elección del socio de automatización también en una decisión de seguridad
- Seguridad e innovación no son opuestos: UR posiciona la protección de las operaciones como habilitadora del crecimiento, no como limitación
- La plataforma PolyScope X señala la próxima generación de productos UR con seguridad y preparación para IA como características nativas
Por qué la seguridad de OT importa más que nunca
Las industrias no utilizan cobots de forma aislada. Dependen de ecosistemas conectados en los que los robots colaborativos industriales interactúan con sensores, PLCs, redes, aplicaciones en la nube y flujos de trabajo digitales. Esta conectividad genera ganancias significativas, pero también amplía la superficie de ataque.
En todos los sectores que atendemos, escuchamos el mismo mensaje: "Necesitamos socios de automatización que tomen la seguridad tan en serio como nosotros."
Al fin y al cabo, la seguridad no puede ser una reflexión tardía: debe estar en el diseño desde el primer día.
- Lea también:* *El uso de robots con inteligencia artificial
Seguridad por diseño, incorporada al ciclo de desarrollo
Universal Robots tomó una decisión clara: tratar la seguridad como un pilar fundamental del desarrollo de productos. Este compromiso nos llevó a actualizar profundamente nuestros procesos de ingeniería para alinearlos con las principales regulaciones y frameworks del sector en todo el mundo.
Hoy aplicamos seguridad por diseño en todo el ciclo de vida de nuestros productos (hardware y software), desde la concepción hasta la implementación y el mantenimiento.
Un hito importante en esta trayectoria es nuestra certificación IEC 62443-4-1 Nivel de Madurez 2, que acredita prácticas de desarrollo seguro disciplinadas y medibles. También nos posiciona sólidamente frente a los requisitos globales de ciberseguridad en constante evolución, incluyendo nuevas regulaciones y expectativas de los clientes en relación con la resiliencia, la trazabilidad y la gestión segura de componentes.
Qué significa la seguridad por diseño en la práctica
Para que la seguridad forme parte del día a día de la ingeniería, revisamos y mejoramos las prácticas de desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. El resultado es una estructura organizada que mantiene la seguridad visible, accionable y verificable.
En la práctica, esto significa:
Alineación con los principales frameworks de ciberseguridad de OT
Seguimos los principales frameworks del sector, incluyendo el NIST RMF y, en especial, la IEC 62443-4-1, con expectativas bien definidas para controles técnicos y procesos de desarrollo.
Evaluación continua de amenazas y riesgos
El análisis de amenazas, el monitoreo y la evaluación de riesgos en la cadena de suministro están integrados directamente en nuestros flujos de ingeniería, lo que nos permite identificar y mitigar riesgos desde etapas tempranas.
Medidas robustas para proteger la integridad y los datos
Mantenemos entornos de desarrollo seguros, aplicamos protecciones rigurosas a la integridad de los productos y garantizamos que nuestros componentes, tanto de software como de hardware, cumplan con requisitos de seguridad elevados.
Documentación y comunicación transparentes
Nuestro enfoque permite que los clientes cumplan sus propias obligaciones de conformidad, auditoría y ciberseguridad con tranquilidad. La claridad y la apertura garantizan una integración fluida y segura.
Divulgación responsable y colaboración con el sector
Como Autoridad de Numeración Certificada (CNA) registrada en CISA ICS, mantenemos una postura responsable en la notificación y divulgación de vulnerabilidades, contribuyendo al fortalecimiento de los ecosistemas globales de seguridad de OT.
Todo esto se refleja en las versiones de nuestra plataforma de software PolyScope X y en las capacidades de seguridad que se convierten en estándar en los productos de Universal Robots.
- Lea también:* Cómo implementar cobots en su fábrica: una guía completa para industrias*
Nuestro objetivo: seguridad, confianza y preparación para lo que viene
Para Universal Robots, la seguridad y la preparación para IA no son características adicionales. Forman parte de lo que los fabricantes en todo el mundo necesitan poder contar al implementar automatización en entornos reales de producción.
No creemos que las empresas deban elegir entre innovar y estar seguras. Nuestra misión es entregar tecnología que proteja las operaciones hoy y, al mismo tiempo, permita que los fabricantes evolucionen, se adapten y crezcan mañana.
Si desea saber más sobre PolyScope X o nuestras iniciativas de seguridad de OT, estamos listos para apoyarle en el camino hacia una automatización segura, escalable y resiliente. Hable con nuestros consultores y resuelva sus dudas.
FAQ: Preguntas frecuentes
¿Los cobots son objetivos reales de ataques cibernéticos o esto sigue siendo una preocupación teórica?
Ya es una preocupación concreta. A medida que los cobots se integran a redes corporativas, la nube y sistemas de gestión, pasan a formar parte de la superficie de ataque de las empresas. Un cobot comprometido puede causar paradas de línea, comprometer datos de producción o servir como punto de entrada para sistemas más críticos. La pregunta no es "si" puede ocurrir, sino "qué tan preparada" está la empresa para prevenirlo.
¿Cuál es la diferencia práctica entre un cobot "seguro por diseño" y uno que solo cumple con certificaciones mínimas?
Un producto certificado pasó por pruebas en un momento determinado. Un producto seguro por diseño tiene la seguridad integrada al proceso de desarrollo continuo, con evaluación de amenazas, control de integridad de componentes y gestión de vulnerabilidades como prácticas permanentes. En la práctica, esto significa menor riesgo de fallas emergentes a lo largo del tiempo y mayor facilidad para que el cliente demuestre conformidad en auditorías.
¿Cómo cambia la llegada de la IA a las fábricas el perfil de riesgo de seguridad?
Los sistemas de IA dependen de datos continuos y de calidad para funcionar, y eso exige más conectividad, más transferencia de datos y más puntos de integración. Cada uno de estos elementos es un vector potencial de ataque. Al mismo tiempo, una IA mal entrenada con datos adulterados puede generar decisiones equivocadas en la línea de producción. Por eso, la seguridad de datos y la seguridad operacional se vuelven inseparables en entornos con IA.
¿La seguridad reforzada de los cobots impacta la flexibilidad o la facilidad de programación que los hace atractivos?
Esta es una tensión real en el mercado, pero la propuesta del enfoque seguro por diseño es precisamente resolver esto sin comprometer la usabilidad. El objetivo es que los controles de seguridad operen de forma transparente, sin añadir fricción al día a día del operador.
¿Qué cambia para el cliente cuando el proveedor de cobots es una CNA (Autoridad de Numeración Certificada)?
Significa que el proveedor cuenta con un proceso formal y reconocido para identificar, catalogar y divulgar vulnerabilidades en sus productos. Para el cliente, esto se traduce en mayor previsibilidad: cuando se descubre una vulnerabilidad, existe un canal claro, un plazo y una respuesta estructurada.
Lea también: Robots industriales de UR: guía completa sobre nuestros robots y sus principales características