La automatización de fin de línea se refiere al uso de tecnologías como la robótica para automatizar procesos de final de producción, como empaque, ensamblaje y paletización.

La automatización de fin de línea se refiere al uso de tecnologías como la robótica para automatizar procesos de final de producción, como empaque, ensamblaje y paletización. Al adoptar estas soluciones, las industrias logran mayor eficiencia, productividad y seguridad en el proceso productivo.
Con los robots colaborativos (cobots) de Universal Robots, es posible automatizar sus tareas de fin de línea en apenas unos días, sin interrumpir sus operaciones y entregando ganancias inmediatas de eficiencia. Siga leyendo y descubra todas las ventajas de adoptar esta tecnología en su línea de producción.
Los robots colaborativos de UR son flexibles y se integran fácilmente en líneas de producción existentes.
Ayudan a eliminar cuellos de botella y acelerar envíos de productos, de modo que sea posible atender la demanda de los clientes de forma más rápida y eficiente.
Vea las posibilidades de aplicación de cobots en tareas de fin de línea:
Como sabemos, las tareas de fin de línea son repetitivas y físicamente exigentes. Además, son trabajos difíciles de cubrir, con alta rotación y elevado riesgo de lesiones. Esto puede provocar paradas, errores en el proceso y retrasos en los envíos, además de mayores costos con horas extra y entregas urgentes.
Los cobots ofrecen cambios rápidos y fáciles, sin necesidad de experiencia en programación, para una amplia gama de tareas.
Cuando las demandas de fin de línea dejan de ser un cuello de botella, usted puede aumentar la capacidad y enviar productos de forma más eficiente y precisa.
Los cobots pueden operar sin interrupciones, aumentando producción y capacidad, al mismo tiempo que reducen paradas costosas.
Con mayor capacidad y volúmenes de producción, los cobots reducen costos operativos y generan retorno sobre inversión en tiempo récord – normalmente en menos de un año.
Además, nuestros cobots poseen compatibilidad integrada con sistemas ERP, MES o WMS existentes y más de 500 opciones plug-and-play, lo que ayuda a agilizar la configuración.
Al automatizar tareas repetitivas y peligrosas, protege la salud y seguridad de los trabajadores, aumenta la satisfacción en el trabajo y reduce la rotación.
Al automatizar tareas de fin de línea con cobots, puede ganar hasta un 20% en productividad y +20% en eficiencia general de los equipos (OEE).
Además, los cobots pueden operar por más de 85.000 horas sin fallas. De esta forma, usted puede minimizar el tiempo de inactividad y obtener más beneficios con sus recursos actuales.
Espacio reducido, fácil adaptación en líneas existentes o nuevas líneas de empaque.
El tamaño compacto de los cobots permite adaptaciones fáciles en líneas existentes, así como en nuevas líneas de empaque. Tras una evaluación de riesgo, los cobots pueden implementarse en conjunto con operadores calificados.
Con configuración y cambios rápidos, los cobots pueden ser rápidamente implementados y reubicados para atender demandas de alto mix y cambios de productos.
Alcance ciclos hasta un 24% más rápidos con nuestra automatización avanzada. Gracias a nuestro software PolyScope X, usted puede fácilmente ajustar la solución cuando su producción cambie y haya intercambio de SKUs.
- Lea también: 10 componentes de un robot cobot y cómo pueden revolucionar su negocio
Coty Cosmetics mejoró la seguridad de los trabajadores y la productividad, y ahorró US$ 500.000 por año con cobots de empaque primario diseñados para cambios rápidos.
Lea más sobre la historia aquí.
Darex superó la escasez de mano de obra y aumentó la eficiencia en un 30% con un cobot de armado de cajas y ocupando un área reducida
“Estamos operando cerca de un 30% más eficientes. Tengo más flexibilidad, pues se necesita menos personal para correr esta línea, entonces puedo direccionar personas a diferentes áreas y producir diferentes productos. Antes, producíamos apenas dos productos por semana. Ahora podemos producir cuatro productos por semana.”
John Griffin, Director de Operaciones, Darex
Lea más sobre la historia aquí.
Orkla Foods mejoró la seguridad de los operadores y obtuvo ROI en 6 meses con un cobot de empaquetado que funciona perfectamente con otros sistemas de fin de línea.
Lea más sobre la historia aquí.
Prysm Industries aumentó la calidad, la producción y la satisfacción en el trabajo con un cobot de etiquetado fácilmente adaptable.
“Observamos mejor consistencia del producto, específicamente en la etiqueta, y esto también liberó a nuestros operadores para manejar más máquinas. Al hacer esto, estamos ahorrando cerca de US$ 500 por día, lo que hizo que el robot se pagara en 12 meses.”
Matt Murphy, Gerente de Operaciones, Prysm Industries
El UR Marketplace está lleno de soluciones listas para aplicaciones comunes en operaciones de fin de línea. Sea una solución 100% lista para usar o un kit de aplicación, tendrá cobots UR en operación en una fracción del tiempo de la automatización tradicional. Y como las soluciones y kits del UR Marketplace son pre-diseñados por nuestros socios, el costo y el tiempo de implementación se mantienen bajo estricto control.
Sus beneficios:
Trabajar con un presupuesto acordado, en el que cada elemento fue calculado, garantiza tranquilidad y acelera el período de retorno de inversión.
Entregas ágiles e implementación acelerada significan que su solución estará lista en semanas, no meses.
Los socios UR ofrecen softwares muy intuitivos y al mismo tiempo avanzados, que simplifican aún más la programación de piezas.
Comience su automatización de fin de línea ahora mismo con cobots y gane más eficiencia, seguridad y productividad en su empresa. Hable con nuestros consultores para más información.