AUMENTO DE LA EFICIENCIA OPERATIVA CON PALETIZACIÓN AUTOMATIZADA

La robótica colaborativa (cobots) y la paletización automatizada están cambiando la forma en que los líderes y gerentes de fabricación pueden pensar en sus operaciones. Descubre más.

AUMENTO DE LA EFICIENCIA OPERATIVA CON PALETIZACIÓN AUTOMATIZADA
AUMENTO DE LA EFICIENCIA OPERATIVA CON PALETIZACIÓN AUTOMATIZADA

La robótica colaborativa (cobots) y la paletización automatizada están cambiando la forma en que los líderes y gerentes de fabricación pueden pensar en sus operaciones. Los cuellos de botella son un ejemplo de una parte de la vida laboral cotidiana que alguna vez se aceptó y que ahora puede relegarse a los libros de historia a través de la automatización.

De hecho, la combinación de cobots y automatización está siendo utilizada por empresas de fabricación de todas las formas y tamaños para crear soluciones de paletización automatizadas que están generando grandes ganancias en la eficiencia operativa.

PALETIZADO AUTOMATIZADO

Tu negocio depende del buen funcionamiento de sus procesos productivos. Pero en una economía cada vez más digitalizada, tu capacidad para competir también requiere que aumente la velocidad y la escala de sus operaciones mientras mantiene los costos bajos.

Ser capaz de hacer esto en el contexto de una escasez mundial de mano de obra calificada y el aumento de los precios significa utilizar de manera efectiva los beneficios que ofrece la tecnología como los cobots.

Afortunadamente, es un enfoque que está ayudando a empresas de todo el mundo a trabajar de forma más rápida, inteligente y eficiente.

Las soluciones de paletización automática están ayudando a los gerentes de producción y líderes de equipo a eliminar algunos de los cuellos de botella operativos que han limitado la capacidad de una empresa para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo en su producción o base de clientes.

Su negocio también puede beneficiarse si comprende los cuellos de botella creados por sus flujos de trabajo actuales.

Para ayudarte a ver todo el potencial de la paletización automatizada, aquí hay algunos ejemplos de cuellos de botella comunes y cómo los cobots están ayudando a que sean cosa del pasado.

AUMENTO DE LA EFICIENCIA OPERATIVA CON PALETIZACIÓN AUTOMATIZADA

PRONÓSTICO INEFICIENTE

¿CUÁL ES EL CUELLO DE BOTELLA?

Tu sabes todo acerca de la previsión: es una parte fundamental de la misión para asegurarte de que tu negocio pueda operar. Pero eso no significa que puedas eliminar las incertidumbres y los riesgos.

Puede haber problemas imprevistos con sus proveedores, altos niveles de enfermedad del personal o vacaciones planificadas, así como picos inesperados en la demanda de los consumidores.

¿Qué significa esto en la práctica? Crea períodos de actividad relativamente baja en los que los recursos se subutilizan, seguidos de períodos de alta actividad en los que los procesos, las máquinas y las personas llegan al límite. Esto no solo aumenta el desgaste del equipo, sino que también aumenta el riesgo de error humano, accidentes y caídas en la calidad.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR EL COBOT?

Los sistemas impulsados ​​por cobots brindan repetibilidad, consistencia y alta calidad, además de reducir los desperdicios y los tiempos de entrega. Aportan un elemento de previsibilidad a tus operaciones de producción que facilita la previsión.

La implementación de soluciones automatizadas también te permite escalar tus operaciones hacia arriba y hacia abajo de acuerdo con los picos y valles de la demanda de los clientes sin la necesidad de incurrir en costos adicionales.

FALTA DE MANO DE OBRA

¿CUÁL ES EL CUELLO DE BOTELLA?

Empresas de todo el mundo compiten por un grupo limitado de talentos. No solo los trabajadores altamente calificados tienen demanda, ya que muchas empresas luchan por encontrar la fuerza laboral que necesitan para crecer.

Cuando agregas enfermedades o accidentes no planificados a la mezcla, tu línea de producción puede verse obligada a funcionar rápidamente a una capacidad limitada. Es probable que esto afecte tu capacidad para cumplir con tus pedidos existentes o aceptar nuevos.

Para procesos como el paletizado, esta escasez de mano de obra puede agravarse. Tal vez comprensiblemente, las personas son reacias a comprometerse con un rol que puede implicar horas de trabajo pesado repetitivo. Esto puede hacer que las empresas dependan de una fuerza laboral eventual.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA PALETIZACIÓN AUTOMÁTICA COBOT?

Los cobots son ideales para trabajos repetitivos, peligrosos y aburridos. Después de una evaluación de riesgos y una capacitación inicial básica, tu cobot se puede implementar de manera segura en tus líneas de producción y tu fuerza laboral existente se puede redistribuir a un trabajo de mayor valor o volver a capacitarse en las áreas de automatización y robótica.

Esto puede ser muy valioso para las pequeñas y medianas empresas, ya que pueden eliminar tu dependencia de la mano de obra eventual mientras mantienes empleados de calidad y ofrecen una mayor calidad y rendimiento.

PROCESOS DE ALIMENTACIÓN

¿CUÁL ES EL CUELLO DE BOTELLA?

Hasta ahora, el paletizado ha sido un proceso totalmente manual. Esto significa que el personal es responsable de tareas como la formación de capas, el apilamiento y la gestión de tarimas. Estas tareas llevan tiempo y, a menudo, son físicamente exigentes.

No es razonable esperar que tus empleados realicen este tipo de trabajo durante largos períodos de tiempo sin descansos. El proceso de alimentación de cualquier proceso de fabricación es casi siempre un excelente lugar para agregar valor a través de la tecnología.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA PALETIZACIÓN AUTOMÁTICA COBOT?

Los cobots también se pueden utilizar para optimizar el proceso de alimentación. Al instalar transportadores de alimentación, tu cobot puede ayudarlo a agregar una gran cantidad de velocidad y consistencia adicionales al proceso de preparación y posicionamiento de tarimas en tus estaciones de carga.

Este es un gran ejemplo de un área de tus líneas de producción donde la automatización puede comenzar a agregar valor casi de inmediato. Esta facilidad de configuración y versatilidad, en comparación con los robots industriales tradicionales, es la razón por la que las empresas suelen lograr el ROI en menos de un año con cobots.

También es mucho más sencillo crear equipos cobot-humanos efectivos, en los que el rol del trabajador humano cambia de llevar cargas pesadas a monitorear el rendimiento de la máquina y verificar la calidad.

ENVASADO Y APILADO DE PALETS

¿CUÁL ES EL CUELLO DE BOTELLA?

Al igual que el proceso de alimentación, envolver palets y apilar palets manualmente es un trabajo lento y potencialmente peligroso para un trabajador humano. Sin descansos regulares, puede ocurrir algún error humano. Esto puede afectar la calidad general de los palets cargados y puede provocar que algunos productos se dañen durante el transporte.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA PALETIZACIÓN AUTOMÁTICA COBOT?

La flexibilidad y versatilidad de los cobots le permite personalizar tu modelo según tus necesidades. Con nuestro ecosistema UR+, puedes elegir entre una amplia gama de kits de aplicaciones y productos diseñados específicamente para la automatización de la paletización.

En particular, el ecosistema alberga muchas pinzas y aplicaciones de paletización, como pinzas neumáticas que utilizan aire externo o aspiradoras totalmente eléctricas.

Los kits de aplicaciones como PackMate vienen con una gama de patrones de apilamiento preprogramados, pero también facilitan a los usuarios la creación de patrones adaptados a tus propios parámetros definidos.

ESPACIO SUBUTILIZADO

¿CIUÁL ES EL CUELLO DE BOTELLA?

A menudo, una de las mayores limitaciones que tiene una empresa es la cantidad de espacio disponible para ellos. Los robots industriales tradicionales ocupan mucho espacio en el área de producción y la protección de seguridad requerida puede agregar otro 20 - 30 % además de eso.

Para los gerentes de producción, poder acomodar de manera segura más áreas o estaciones de producción en un espacio limitado puede ser un verdadero cambio de juego en términos de productividad.

¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA PALETIZACIÓN AUTOMÁTICA COBOT?

Nuestros cobots están diseñados para tener una huella pequeña, lo que significa que puede utilizar más espacio en tu piso para paletizar. Si, por ejemplo, estás operando una configuración de tarima dual común usando un solo cobot, tu huella no será mucho mayor que el tamaño de dos tarimas.

La capacidad de utilizar equipos humanos-cobots también significa que puedes aprovechar al máximo la automatización sin tener que alterar drásticamente tu diseño o enrutamiento existente.

Al agregar un escáner adicional a tus cobots, puedes configurar la máquina para que funcione automáticamente a una velocidad más lenta cuando un operador humano ingresa al espacio de trabajo.

Para muchas empresas, el hecho de que la implementación de un cobot no requiera una interrupción a gran escala o un replanteamiento del espacio lo que los convierte en una opción atractiva para la paletización automática.

OPTIMIZACIÓN DE SALIDAS. MAXIMIZANDO EL VALOR

En el mundo de la fabricación, los cuellos de botella solían ser un desafío doloroso pero inevitable para que los gerentes trataran de mitigarlos lo mejor que pudieran.

Independientemente de las medidas que se implementaron, siempre era probable que hubiera algunas ineficiencias en sus flujos de trabajo que afectaban su capacidad para crecer de manera efectiva.

Los cobots ofrecen una forma rentable de aumentar la productividad al mismo tiempo que aumentan la eficiencia. Pueden ayudarte a acelerar tus procesos, utilizar mejor tu espacio de piso y asegurarte de que tu fuerza laboral humana ya no necesites realizar largos períodos de tareas repetitivas, físicamente exigentes y potencialmente peligrosas.

Con su tamaño reducido, bajos requisitos de capacitación y facilidad de uso en comparación con los robots industriales tradicionales, los cobots son una gran herramienta de productividad para empresas de fabricación de todos los tamaños. Habla con un experto de nuestro equipo sobre cómo puedes implementarlos en tus líneas de producción hoy.

CONCLUSIONES PRINCIPALES

¿Por qué es importante abordar los cuellos de botella?

En una economía cada vez más digitalizada, las empresas deben aumentar la velocidad y la escala de las operaciones, mantener bajos los costos y adaptarse a la escasez mundial de mano de obra calificada y al aumento de los precios.

¿Cómo puede ayudar el paletizado automático a aumentar la eficiencia operativa?

El uso de un cobot para automatizar tu paletizado puede ayudar a mejorar la previsión, maximizar el espacio de piso, optimizar los patrones de alimentación y apilamiento, así como superar la escasez de mano de obra.

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

LinkedIn