權限

描述

在預設情況下,存取「網路」、「URCap 管理」和「更新 PolyScope X 畫面」會受到限制,以防止對系統進行未經授權的變更。 您可以變更權限設定以允許存取這些畫面。 需要管理員密碼才能存取「權限」。

 

存取「權限」
  1. 前往「漢堡」選單,然後選擇「設定」

  2. 前往「安全性」,然後點按「權限」

 

其他系統權限

您也可以使用管理員密碼鎖定一些重要的畫面/功能。 在「設定」選單的「安全性」部分中的「權限」畫面上,您可以指定由管理員密碼保護的其他畫面,以及所有使用者都能存取的畫面。 可選擇鎖定下列畫面/功能:

  • 網路設定

  • 更新設定

  • 「系統管理員」中的 URCap 部分

  • UR Connect

 

啟用/停用系統權限
  1. 存取「權限」,如前所述。 受保護的畫面會列在「權限」下方。

  2. 對於所需畫面,將切換開關滑動至「開啟」位置以啟用。

  3. 若要停用所需的畫面,將切換開關滑動至「關閉」位置即可。

開關切換至「關閉」位置後,畫面會再次鎖定。