Secure Shell (SSH) 存取

描述

您可以使用 Secure Shell (SSH) 管理對機器人的遠端存取。 Secure Shell 安全設定畫面可讓管理員啟用或停用對機器人的 SSH 存取。

 

啟用/停用 SSH
  1. 前往「漢堡」選單,然後選擇「設定」

  2. 在「安全性」下方,點按Secure Shell

  3. 輸入密碼來解鎖設定。

  4. 啟用 SSH 存取滑動到開啟的位置。

在「啟用 SSH 存取」切換按鈕的最右側,畫面顯示用於 SSH 的通訊連接埠。

SSH 驗證

可以使用密碼和/或預先共用的授權金鑰進行驗證。 點按「 新增金鑰」 按鈕並選擇安全金鑰檔案,即可新增安全金鑰。 可用的金鑰會一起列出。 使用垃圾桶圖示從清單中移除所選金鑰。