PROFIsafe
| 描述 |
PROFIsafe 網路協定(實作版本為 2.6.1)使機器人能夠依照 ISO 13849 第 3 類 PLd 要求,與安全可程式邏輯控制器(PLC)進行通訊。 該機器人會將安全相關資訊傳送至安全可程式邏輯控制器 (PLC),並接收安全相關資訊。 與安全相關的通訊可以是狀態訊息,或是用來觸發安全功能(例如:降低設定值、停止)。 停止命令的說明依據 IEC 60204-1 標準,其中緊急停止屬於第 1 類停止,安全防護停止則屬於第 2 類停止。
PROFIsafe接口提供了一种安全的基于网络的替代方案,将电线连接到机器人控制箱的安全IO引脚。 使用 PROFIsafe 介面可維持 UR 機器人的功能安全規格(PL、類別及 PFH)。 詳情請參閱 UR 手冊中的「安全功能表」章節。 例如,「安全停止」屬於 PLd 第 3 類,其 PFH 值小於 1.8E-07(1.8 × 10⁻⁷)。
PROFIsafe仅适用于具有授权许可证的机器人,您可以联系当地销售代表获取该许可证。 請在取得授權後從 myUR 下載。 有關機器人註冊及授權啟用的資訊,請參閱「機器人註冊與 URCap 授權檔案」。
|
| 安全 PLC 輸入 |
機器人傳送至安全 PLC 的狀態訊息包含下表所示的資訊。
|
||||||||||||||||
|
|
| 配置PROFIsafe |
|
|
|
為配置和使用 PROFIsafe ,必須在安全服務設定選單中啟用 Profinet 裝置。
![]() 請閱讀以了解詳情及「Profinet」介面位置。
|