变量

描述

机器人程序可以使用变量在运行时存储和更新值。 可以使用下表中的变量:

安装变量

这些变量可以用于多个程序,且变量名和变量值在机器人安装期间持续存在。 安装变量在机器人和控制箱重启后保持它们的值。

常规程序变量

这些变量仅适用于运行程序,且变量值在程序停止后即丢失。

显示路点可以让机器人程序使用脚本变量存储有关路点的信息。 您可以选中变量下的显示路点复选框,在变量列表中显示脚本变量。

 

可用输出动作
布尔值 布尔变量,值为 TrueFalse
整数值 整数,范围为 − 21474836482147483647(32 位)。
浮点值 浮点数(十进制)(32 位)。
字符串

字符序列。

位姿

矢量,指示笛卡尔空间中的位置和方向。 这是表示方向的位置矢量 (x, y, z) 和旋转矢量 (rx, ry, rz) 的组合,书写形式为 p[x, y, z, rx, ry, rz]

列表

变量序列。