文件管理器

描述

此图片显示了加载屏幕,其中包含以下按钮:

  • 面包屑导航路径
    面包屑导航路径显示定向至当前位置的目录列表。 选定面包屑中的目录名称,位置即变更至该目录下,并在文件选择区域显示它。

  • 文件选择区
    点按文件名即可将其打开。 按住目录名称半秒钟可选择目录。

  • 文件筛选器
    可以指定显示的文件类型。 选择备份文件后,此区域将显示最近保存的 10 个程序版本,其中 ’.old0’ 是最新版本,’.old9’ 是最旧版本。

  • 文件名
    所选文件会显示在此处。 保存文件时,使用文本字段手动输入文件名。

  • 操作按钮
    操作栏包含可用于管理文件的一系列按钮。

 

操作栏右侧的“备份”操作支持将当前选定的文件和目录备份到所需位置和 USB。 仅当外部介质连接到 USB 端口时,“备份”操作才会启用。