长期存放

描述

本节介绍长期存放机器人和备件的一般准则。

这适用于所有机器人世代和备件。

 

当机器人存放 6 个月或更长时间时,即被视为长期存放。

 

准则

为了使机器人和备件尽可能处于最佳状态,建议遵循正常的最佳做法,即:

  • 存放温度:10°C - 30°C

  • 湿度:20-60% 相对湿度

  • Universal Robots 建议至少每年打开包装并启动一次机器人,让它们运行一个轻载程序,在所有关节上向各个方向旋转至少 90 度,并执行 5 次此操作,以使润滑剂均匀分布。
    如果可能,请将备件关节也安装在机械臂上,并执行相同的操作程序。

  • 在极少数情况下,可能需要在存放后擦拭机器人,以去除从密封件中渗出的多余润滑剂。

  • 电池设计为在机器人的使用寿命内使用,并且在系统通电时不会充电。 电池使用寿命为 8 至 10 年,但对于 e-Series 和 UR 系列,可以更换电池。

  • 随着时间的推移,闪存的数据容量可能会不足,因此有可能不得不重新刷写 SD 卡等介质上的数据。