网络安全强化准则

描述

尽管 PolyScope 包括许多可以确保网络连接安全的功能,您仍可以通过遵循以下准则来提高安全性:

  • 在将机器人连接到任何网络之前,请务必将默认密码更改为安全系数高的密码。

  • 您无法检索或重置忘记或丢失的密码。

    • 安全地存储所有密码。

  • 使用内置设置,尽可能限制对机器人的网络访问。

  • 某些通信接口无法对通信进行身份验证和加密。 这会带来安全风险。 请根据网络安全威胁评估结果考虑实施适当的缓解措施。

  • 如果连接跨越信任区边界,则必须使用 SSH 隧道(本地端口转发)才能从其他设备访问机器人接口。

  • 在机器人停止使用之前,请从中移除敏感数据。 请特别注意 URCap 和程序文件夹中的数据。

    • 为了确保安全移除高度敏感的数据,请以安全的方式擦除或销毁 SD 卡。