控制箱

关于控制箱

控制箱装有机械臂程序和安装中使用的连接端口以及控制器输入和输出 (I/O)。 连接端口用于外部连接。 I/O 是用于通信和配置的电气接口组。

 

外部连接端口。

 

 

输入和输出 (I/O) 组。

 

有关控制箱连接端口和控制器 I/O 的详细说明,请参阅“安装”。

 

SD卡操作

SD卡插槽配备了按压‑式‑锁定机构。

在取出SD卡之前,请务必先关闭控制箱的电源。 若未按此操作,将导致数据损坏。

在重新插入SD卡之前,请务必将其完全取出。 若未完全安装,将导致锁扣无法扣合。

插入SD卡

插入SD卡的方法如下:

  1. 在插入SD卡之前,请确保将卡按照控制箱上的示意图方向插入。

  2. 将SD卡轻轻推入插槽,直到感觉到“咔嗒”一声。

  3. 卡片现已锁定,并牢固地固定在原位。

取出SD卡

以下是取出SD卡的方法。

请勿在未先将SD卡向内推以解锁卡扣的情况下将其拔出。 如果不使用推入机构就取出卡片,可能会导致插槽机构的磨损加剧。

  1. 将SD卡推入,直到感觉到“咔嗒”一声。

  2. 松开卡片;卡片将部分弹出。

  3. 将SD卡完全拔出。