PROFIsafe
| 描述 |
PROFIsafe 网络协议(实现版本为 2.6.1)使机器人能够根据 ISO 13849 第 3 类 PLd 要求与安全可编程逻辑控制器(PLC)进行通信。 该机器人将安全相关信息传输至安全可编程逻辑控制器(PLC),并接收安全相关信息。 与安全相关的通信可以是状态消息,也可以用于触发安全功能(例如:降低参数、停止)。 停止命令的描述依据IEC 60204-1标准,其中紧急停止属于第1类停止,安全防护停止属于第2类停止。
PROFIsafe接口提供了一种安全的基于网络的替代方案,将电线连接到机器人控制箱的安全IO引脚。 使用 PROFIsafe 接口可确保 UR 机器人的功能安全规格(PL、类别和 PFH)得到维持。 详情请参阅 UR 手册中的“安全功能表”部分。 例如,“安全停止”属于PLd第3类,其PFH值小于1.8E-07(1.8 × 10⁻⁷)。
PROFIsafe仅适用于具有授权许可证的机器人,您可以联系当地销售代表获取该许可证。 获取许可证后,请从 myUR 进行下载。 有关机器人注册和许可证激活的信息,请参阅“机器人注册和URCap许可证文件”。
|
| 安全 PLC 输入 |
机器人发送给安全 PLC 的状态消息包含下表所示的信息。
|
||||||||||||||||
|
|
| 配置PROFIsafe |
|
|
|
为了配置和使用 PROFIsafe,必须在安全服务设置菜单中启用 Profinet 设备。
![]() 请阅读以了解详情及“Profinet”接口位置。
|