权限
| 描述 |
默认情况下,对“联网”、“URCap 管理”和“更新 PolyScope X”屏幕的访问会受限,以防止对系统进行未经授权更改。 您可以更改权限设置来允许访问这些屏幕。 需要输入管理员密码才能访问“权限”。
|
| 访问“权限” |
|
| 其他系统权限 |
您还可以使用管理员密码锁定一些重要的屏幕/功能。 在“设置”菜单的“安全性”部分的“权限”屏幕上,可以指定由管理员密码提供保护的额外屏幕,以及所有用户都可以使用的屏幕。 可以选择锁定以下屏幕/功能:
|
| 启用/禁用系统权限 |
开关处于关闭位置后,屏幕会再次锁定。
|