安全相关的功能和接口
| 描述 |
Universal Robots 机器人搭载多种内置安全功能与安全 I/O,以及与电气接口之间的数字和模拟控制信号,用于连接其他机器和附加保护装置。 每个安全功能和 I/O 都根据 EN ISO13849-1 进行设计,采用 3 类架构,性能等级为 d (PLd)。 |
|
|
如果使用的安全配置参数与降低风险所需的安全配置参数不同,可能导致危险无法合理消除或风险无法得到充分降低。
程序员出错和/或接线错误可能导致电压从12V 变为 24V,从而导致设备因起火而受损。
末端执行器不受 UR 安全系统保护。 末端执行器和/或连接线缆的功能不受监控
|