EtherNet/IP

Opis

EtherNet/IP je omrežni protokol, ki omogoča povezavo robota z industrijsko napravo EtherNet/IP Scanner.

Če je povezava omogočena, lahko izberete dejanje, ki se zgodi, ko program izgubi povezavo EtherNet/IP Scanner Device.

Ti ukrepi so:

Brez
PolyScope prezre izgubo povezave EtherNet/IP in program se še naprej izvaja.
Premor
PolyScope ustavi trenutni program. Program se nadaljuje od tam, kjer se je ustavil.
Ustavi

PolyScope ustavi trenutni program.