MODBUS

Opis

Tukaj lahko nastavite odjemalske (glavne) signale MODBUS . Povezave s strežniki MODBUS (ali podrejenimi) na določenih naslovih IP je mogoče ustvariti z vhodnimi/izhodnimi signali (registri ali digitalnimi). Vsak signal ima edinstveno ime, tako da ga je mogoče uporabiti v programih.

 

Dodaj signal

Pri dodajanju signala lahko prilagodite ime signala.

Izberite vrsto signala, smer signala ter določite frekvenco, časovni interval in druge napredne nastavitve. Signal lahko uporablja en naslov ali več naslovov.

 

Vir signala

Nastavitve vira signala Modbus lahko urejate in brišete. Dotaknite se gumba Konfiguracijaza urejanje in se dotaknite ikone smetnjaka za brisanje.

 

Programiranje

Podobno kot druge vhodne signale je mogoče spremljati tudi signale Modbus. V programu v ukazu Počakaj izberite Vhod signala v zavihku Tip čakanja. Nato izberite vir Modbus, določen vhodni signal in stanje, na katerega želite počakati.

Obsegov naslova ni mogoče uporabiti v logičnih izrazih. Program lahko uporabi samo en naslov, tudi če je del obsega.

 

Izhodni signal Modbus lahko konfigurirate z ukazom Nastavi.