Ethernet/IP

Opis

EtherNet/IP je omrežni protokol, ki omogoča povezavo robota z industrijskim čitalcem EtherNet/IP. Če je povezava omogočena, lahko izberete dejanje, ki se izvede, ko program izgubi povezavo s čitalcem EtherNet/IP.

 

Omogoči Ethernet/IP

 

Tako omogočite Ethernet/IP v vmesniku PolyScope X.

  1. V zgornjem levem kotu zaslona se dotaknite menija hamburger.

  2. Dotaknite se možnosti Nastavitve.

  3. V meniju na levi, v razdelku Varnost, se dotaknite možnosti Storitve.

  4. Type the admin password.

  5. Dotaknite se gumba Adapter Ethernet/IP, da preklopite na vklopljeno stanje.

 

Uporaba Ethernet/IP

Tako najdete funkcije Ethernet/IP v vmesniku PolyScope X:

 

V levi glavi vmesnika PolyScope X.

  1. Dotaknite se ikone aplikacije.

  2. V meniju Komunikacija izberite Ethernet/IP iz levega menija.

Izberite ustrezno dejanje s seznama:

Spreglej

Vmesnik PolyScope X bo prezrl izgubo povezave EtherNet/IP in nemoteno nadaljeval z glavnim programom.

Premor

Vmesnik PolyScope X začasno zaustavi glavni program. Program se nadaljuje od tam, kjer se je ustavil.

Ustavi

Vmesnik PolyScope X zaustavi glavni program.

 

V zgornjem desnem kotu tega zaslona je prikazano stanje Ethernet/IP.

Povezano

Robot je povezan s krmilnikom Ethernet/IP.

Brez optičnega bralnika

Naprava Ethernet/IP deluje, vendar noben krmilnik ni povezan z robotom prek Ethernet/IP.

Onemogočeno

Naprava Ethernet/IP ni omogočena.