Funções de Segurança Configurações

Descrição

As funções de segurança dos robôs da Universal Robots, enumeradas no quadro seguinte, estão no robô, mas destinam-se a controlar o sistema do robô, ou seja, o robô com a sua ferramenta/efector final acoplado. As funções de segurança do robô são usadas para reduzir os riscos do sistema do robô determinados pela avaliação do risco. Posições e velocidades são em relação à base do robô.

Funções de segurança
Função de segurança Descrição

Limite da Posição da Articulação

Define limites superiores e inferiores para as posições de articulação permitidas.

Limite de Velocidade da Articulação

Define um limite superior para a velocidade da articulação.

Planos de Segurança

Define planos, no espaço, que limitam a posição do robô. Planos de segurança limitam a ferramenta/efetor final apenas ou tanto a ferramenta/efetor final e o cotovelo.

Orientação da ferramenta

Define a orientação de limites admissíveis para a ferramenta.

Limite de velocidade

Limita a velocidade máxima do robô. A velocidade é limitada no cotovelo, no flange de ferramenta/efetor final e no centro das posições de ferramenta/efetor final definidas pelo usuário.

Limite de Força

Limita a força máxima exercida pela ferramenta/efetor final do robô e cotovelo em situações de aperto. A força é limitada na ferramenta/efetor final, flange do cotovelo e centro das posições de ferramenta/efetor final definidas pelo usuário.

Limite de Impulso

Limita o impulso máximo do robô.

Limitação de Corrente

Limita o trabalho mecânico realizado pelo robô.

Limite de Tempo de Parada

Limita o tempo máximo que o robô utiliza para parar após o início de uma paragem de proteção.

Limite da Distância de Parada

Limita a distância máxima percorrida pelo robô após o início de uma paragem de proteção.

 

Avaliação de risco

Ao efetuar a avaliação do risco da aplicação, é necessário ter em conta o movimento do robô depois de iniciada uma paragem. A fim de facilitar este processo, as funções de segurança Limite de Tempo de Paragem e Limite de Distância de Paragem podem ser utilizadas.

Estas funções de segurança reduzem dinamicamente a velocidade do movimento do robô de modo que ele pode sempre ser parado dentro dos limites. Os limites de posição da articulação, os planos de segurança e os limites de orientação da ferramenta/efetor final têm em conta a distância de paragem esperada, ou seja, o movimento do robô abrandará antes de o limite ser atingido.