Hardware

Descrição

A secção Hardware permite aos utilizadores selecionar o tipo de Teach Pendant (TP) ligado ao robô. As opções disponíveis são:

  • 3PE ativado. Teach Pendant com 3 posições (3PE TP)

  • Nenhum. Isso permite que o robô se ligue com segurança sem um Teach Pendant ligado à caixa de controlo.

Por questões de segurança, o robô não iniciará se a seleção não refletir o hardware ligado.

 

 

Objetivo da opção Nenhuma

A opção Nenhuma suporta configurações em que um Teach Pendant não é necessário ou não está fisicamente presente, permitindo implementações mais simplificadas e flexíveis, especialmente em ambientes automatizados ou controlados remotamente.

Oferece aos utilizadores três benefícios principais:

  • Suporta configurações sem monitor, nas quais não é utilizado nenhum Teach Pendant.

  • Simplifica os requisitos de hardware para configurações mínimas.

  • Melhora a flexibilidade de arranque, eliminando a dependência da presença do Teach Pendant.

 

Para aceder a Nenhuma
  1. Toque em Hardware no painel esquerdo do ecrã da aplicação Segurança.

  2. Desbloqueie o ecrã principal na parte superior direita, introduza a sua palavra-passe de segurança e Confirme.

  3. No painel central, toque no campo Teach Pendant e escolha Nenhum.

     

 

  1. Toque em Aplicar ao lado do botão Bloquear no ecrã principal.

  2. Toque em Aplicar e reiniciar no pop-up de Aplicar Configuração de Segurança.

  3. É apresentada uma janela de pop-up de Confirmação da configuração de segurança aplicada, e pode Reverter ou Confirmar configuração.