'지정 조건까지' 추가

설명

프로그램 노드 Until은 모션에 대한 정지 기준을 정의합니다.

방향 및 웨이포인트 명령에서 Until 노드를 추가할 수 있습니다.

MoveL 및 MoveP에는 방향 노드만 추가할 수 있습니다.

로봇은 경로를 따라 이동하고 접촉이 감지되면 멈춘다.

 

단일 이동에 여러 정지 기준을 추가할 수 있습니다. 첫 번째 Until 조건이 충족되면 동작이 정지된다.

작업이 완료 또는 실행되기 전에 충족해야 하는 여러 조건이 있을 수 있으므로, 여러 Until 추가를 차례대로 추가할 수 있습니다.

  • 거리

  • 툴 접촉:  (참조: 방향)

  • 표현식

  • I/O 입력:

  • 작업 추가


표현식

이 노드는 사용자 지정 프로그램 표현식을 사용하여 로봇의 모션을 정지합니다. 표현식을 사용하여 정지 조건을 지정할 수도 있습니다.

또한 정지 조건은 변수 및 스크립트 기능을 사용하여 지정할 수 있습니다.

로봇 프로그램에 Until 표현식 추가
  1. 까지 명령을 추가한 경우 다음을 탭합니다.

  2. 노란색 표현식 필드를 누릅니다.

  3. 키보드로 표현식을 추가합니다.

  4. 제출을 눌러 표현식을 저장합니다.

  5. 샤드 감속 또는 사용자 지정 감속을 사용할지 선택합니다.

 

거리

이 노드는 로봇이 일정 거리를 이동할 때 방향 이동을 정지합니다. 속도가 느려지므로 로봇이 특정 거리에서 정확히 정지합니다.

특정 거리를 정지 조건으로 사용할 수도 있습니다.

 

예

작업 부품에서 툴을 멀리 이동하는 등 완전 정지 전에 특정 거리만큼 툴을 이동하려면 거리 기능을 사용할 수 있습니다.

 

로봇 프로그램에 Until 거리 추가
  1. 까지 명령을 추가한 경우 다음을 탭합니다.

  2. mm 단위로 거리를 추가합니다.

  3. 반지름과 혼합하거나 거리를 이동한 후 정지하려면 선택합니다. 혼합에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.

툴 접촉

이 노드는 툴과의 접촉이 설정된 경우 로봇이 모션을 멈추게 허용합니다.

로봇 툴이 접촉을 감지하면 이 노드를 사용하여 이동을 중지할 수 있다.

툴의 정지 및 후퇴의 감속을 정의할 수도 있습니다.

 

예

Until 툴 접촉이 스택된 물체의 높이를 결정하는 스태킹/디스태킹과 같은 용도에 대하여 Until 툴 접촉 노드를 사용할 수 있다.

 

로봇 프로그램에 Until 툴 접촉 추가
  1. 까지 명령을 추가한 경우 다음을 탭합니다.

접촉 감지의 기본 속도가 너무 높다. 툴 접촉 조건이 적용되려면 먼저 더 빠른 동작 속도로 로봇 정지가 트리거되어야 합니다. 로봇 정지가 발생하지 않도록 하려면 동작 속도를 낮춥니다. 예: 100m/s.
마운팅된 툴이 진동하면 Until 툴 접촉이 작동하지 않을 수 있다. 예: 임베디드 펌프가 있는 진공 그리퍼는 빠른 진동을 유발할 수 있다.

 

세부 사항

로봇이 초기 접촉점으로 돌아가려면 접촉으로 퇴피 설정을 사용한다. 로봇의 접촉에서 자유롭게 이동하거나 이를 향해 이동하도록 추가 역방향 동작을 설정할 수 있다. 이는 그리퍼가 움직일 여유 공간이 필요하거나 클램핑 동작이 필요한 경우에 유용하다.

 

I/O 입력

이 노드는 I/O 입력을 사용하여 신호 제어 모션을 정지합니다.

또한 I/O 입력을 사용하여 정지 조건을 지정할 수 있습니다.

로봇 프로그램에 작업 없음 추가
  1. 까지 명령을 추가한 경우 다음을 탭합니다.

  2. 아날로그 또는 디지털 입력을 선택합니다.

  3. 추가적인 구성을 추가합니다.

 

작업 추가

이 노드를 사용하면 특정 Until 조건이 충족되는 경우 프로그램 노드를 추가할 수 있습니다. Until 명령 바로 뒤에 실행할 추가적인 작업을 추가할 수도 있습니다.

예

Until 툴 접촉은 그리퍼 툴의 그립 동작을 수행할 수 있습니다. 작업이 정의되지 않으면, 프로그램 실행은 프로그램 트리의 다음 프로그램 노드로 진행된다.

 

Until 명령 뒤에 작업 없음 추가
  1. 누릅니다

  2. Until 명령 직후에 추가할 노드를 노드 목록에서 선택합니다.

  3. 방금 추가한 노드를 구성합니다.