햄버거 아이콘 내부의 기능

설명

햄버거 아이콘에는 PolyScope X의 다섯 가지 기능이 포함되어 있습니다:

  • 시스템 관리자

  • 정보

  • 설정

  • 다시 로드

  • 종료

 

시스템 관리자

'시스템 관리자'는 헤더와 동일한 기능을 수행합니다. 헤더

 

정보

'정보' 기능을 사용하려면 다른 필드나 탭에서 별도의 작업을 수행할 필요가 없습니다. '정보'를 탭하면 소프트웨어 버전, 로봇 일련번호 및 오픈 소스 소프트웨어 라이선스의 QR 코드가 표시됩니다. 사용자가 필수 시스템 정보에 빠르게 접근할 수 있도록 로봇 모델명 및 해당 IP 주소가 표시됩니다.

 

설정

'설정' 기능을 통해 '일반', '비밀번호', '연결'및 '보안' 설정에 접근할 수 있습니다. 일반 설정의 '시스템'을 제외하고, 모든 항목은 비밀번호로 보호되어 있습니다.

 

일반 .

이 설정에는 '시스템' 및 '업데이트'가 포함되어 있습니다.

 

시스템 설정을 통해 시스템에서 사용되는 언어, 테마 및 단위를 변경할 수 있습니다.

'업데이트' 설정에서는 USB 저장 장치를 삽입하고 업데이트를 확인하라는 메시지가 표시됩니다.

 

비밀번호

이 설정에는 작동 모드, 안전, 관리자 메뉴가 포함되어 있습니다.

 

작동 모드 자동 모드와 수동 모드 간 전환 시 비밀번호가 사용됩니다.

안전 비밀번호는 안전 설정을 변경하는 데 사용됩니다.

관리자 비밀번호는 시스템 설정을 변경하는 데 사용됩니다. 관리자 비밀번호는 복구할 수 없으므로, 이를 변경할 때는 각별히 주의하십시오. 비밀번호를 복구할 수 없는 경우, 소프트웨어를 다시 설치해야 합니다.

 

연결

이 설정에는 네트워크 및 UR Connect가 포함되어 있습니다.

 

'네트워크' 메뉴에서는 DHCP 또는 고정 IP 중 하나를 선택한 후 네트워크 구성을 적용할 수 있습니다.

UR Connect를 사용하면 myUR Cloud에 연결할 수 있으며, 이를 통해 어디서나 로봇 데이터에 액세스할 수 있습니다.

 

보안

이 설정에는 Secure Shell, 권한 및 서비스가 포함되어 있습니다.

 

Secure Shell은 시스템에 대한 SSH 액세스를 관리합니다.

'권한'을 통해 관리자 비밀번호로 보호할 시스템 페이지를 선택할 수 있습니다.

'서비스'를 통해 인터페이스를 비활성화하거나 활성화할 수 있습니다.

 

다시 로드

'다시 불러오기' 기능을 사용하려면 다른 필드나 탭에서 별도의 작업을 수행할 필요가 없습니다. '다시 불러오기'를 탭하면 애플리케이션에 정의된 기본 설정이 적용됩니다.

 

종료

'종료' 기능을 사용하려면 다른 필드나 탭에서 별도의 조치를 취할 필요가 없습니다. '종료'를 탭하면 재시작하거나 전원을 끌 수 있는 옵션이 표시됩니다. 로봇을 재시작하거나 전원을 끄기 전에 프로그램 상태가 저장됩니다.