Ethernet/IP

설명

EtherNet/IP는 산업용 EtherNet/IP 스캐너 장치에 로봇 연결을 활성화하는 네트워크 프로토콜입니다. 연결이 활성화되면, 프로그램과 EtherNet/IP 스캐너 장치의 연결이 끊긴 경우에 수행되는 작업을 선택할 수 있습니다.

 

Ethernet/IP 활성화

 

PolyScope X에서 Ethernet/IP 기능을 활성화하는 방법입니다.

  1. 화면의 왼쪽 상단에서 햄버거 메뉴를 탭합니다.

  2. 설정을 탭합니다.

  3. 왼쪽 메뉴의 보안에서 서비스를 탭합니다.

  4. 관리자 비밀번호를 입력하십시오.

  5. Ethernet/IP 어댑터 버튼을 탭하여 켭니다.

 

Ethernet/IP 사용

PolyScope X에서 Ethernet/IP 기능을 찾는 방법입니다.

 

PolyScope X 왼쪽 헤더에서.

  1. 애플리케이션 아이콘을 탭합니다.

  2. 통신 아래의 왼쪽 메뉴에서 Ethernet/IP를 선택합니다.

목록에서 관련 작업을 선택합니다.

무시

PolyScope X는 EtherNet/IP 연결 손실을 무시하며, 메인 프로그램은 계속 실행됩니다.

일시 중지

PolyScope X가 메인 프로그램을 일시 중지합니다. 프로그램이 중지된 위치에서 다시 시작됩니다.

중지

PolyScope X가 메인 프로그램을 중지합니다.

 

이 화면의 오른쪽 상단 모서리에서 Ethernet/IP 상태를 볼 수 있습니다.

연결됨

로봇이 Ethernet/IP 스캐너에 연결되어 있습니다.

스캐너 없음

Ethernet/IP 장치가 실행 중이지만 Ethernet/IP를 통해 로봇에 연결된 스캐너가 없습니다.

비활성화됨

Ethernet/IP 장치가 활성화되지 않았습니다.

 

이더넷 진단 지원

이더넷 네트워크 진단 기능을 활성화할 수 있는 지원 기능이 추가되었습니다. 이 기능이 활성화되면, 로봇 이더넷/IP 어댑터와 이더넷/IP 스캐너 간의 트래픽이 pcap 파일에 수집됩니다. 수집된 데이터는 지원 파일의 일부로 제공됩니다.