케이블 스트레인 릴리프 브래킷

설명

케이블 스트레인 릴리프 브래킷을 설치하면 OEM Control Box에서 케이블 스트레인을 방지할 수 있습니다. 브래킷은 정상 작동 조건에서 티치 펜던트가 사용될 때 케이블 스트레인 릴리프를 제공합니다.

 

OEM Control Box AC

케이블 스트레인 릴리프 브래킷을 설치하고 사용하려면

1. 고리를 제거합니다. 2. 나사를 제거합니다.

3. 알코올 용액으로 주위를 청소하고 알코올이 증발되도록 합니다. 4. 접착 패치에서 보호 필름을 제거합니다.
 

5. 동봉된 나사를 사용하여 브래킷을 정렬합니다. 6. 동봉된 나사를 조입니다(토크 1Nm).

7. TP 케이블을 연결합니다. 8. 동봉된 케이블 타이로 TP 케이블을 고정합니다.

 

OEM Control Box DC

케이블 스트레인 릴리프 브래킷을 설치하고 사용하려면
1. 고리를 제거합니다. 2. 알코올 용액으로 주위를 청소하고 알코올이 증발되도록 합니다.
3. 접착 패치에서 보호 필름을 제거합니다. 4. 나사 구멍을 사용하여 브래킷을 정렬합니다.
5. TP 케이블을 연결합니다.

6. 동봉된 케이블 타이로 TP 케이블을 고정합니다.