Profinet
| 설명 |
PROFINET 네트워크 프로토콜은 로봇과 산업용 PROFINET IO 컨트롤러 연결을 활성화 또는 비활성화합니다. 연결이 활성화된 경우 프로그램이 PROFINET IO-Controller 연결을 끊을 때 발생하는 작업을 선택할 수 있습니다.
|
| PROFINET 활성화 |
PolyScope X에서 PROFINET 기능을 활성화하는 방법입니다.
|
| PROFINET 사용 |
PolyScope X에서 PROFINET 기능 찾기:
PolyScope X 메인 탐색.
목록에서 관련 작업을 선택합니다.
|
| 진단 |
Polyscope X에는 로봇과 PROFINET I/O 컨트롤러 간 네트워크 트래픽을 기록하는 옵션이 있습니다. 연결 문제가 발생하는 경우 진단에 사용할 수 있습니다.
통신 데이터는 .pcap 파일에 저장됩니다. 해당 파일은 시스템 관리자의 지원 파일에 저장됩니다. 진단에는 최대 50MB의 데이터가 기록될 수 있습니다.
|
| 이더넷 포트 상태 |
PROFINET 장치가 활성화되면 새로운 가상 이더넷 포트가 생성됩니다. 가상 이더넷 포트 구성은 현재 구성된 IP 주소, 서브넷 마스크, 게이트웨이 및 MAC 주소에 대한 정보를 보여줍니다. 이 가상 포트는 로봇 네트워크 설정에서 구성된 포트와 다릅니다.
|