3ポジション
| 説明 |
「手動高速」モードでは、ツールの速度とエルボーの速度の両方が一時的に250 mm/sを超えることができます。 この機能は、ロボットが手動モードになっており、3 ポジションイネーブルデバイスが設定されている場合にのみ利用可能です。 3 ポジションイネーブルデバイスとの操作が5分間行われない場合、増加した値は250 mm/sにリセットされます。
|
| 「3つの位置」にアクセスするには |
|