3ポジション

説明

「手動高速」モードでは、ツールの速度とエルボーの速度の両方が一時的に250 mm/sを超えることができます。 この機能は、ロボットが手動モードになっており、3 ポジションイネーブルデバイスが設定されている場合にのみ利用可能です。

3 ポジションイネーブルデバイスとの操作が5分間行われない場合、増加した値は250 mm/sにリセットされます。

 

「3つの位置」にアクセスするには
  1. 左側のパネルで、 Three Position をタップします。

  2. メイン画面の右上にある ロック解除 をタップします。

  3. 安全パスワードを入力して [確認] をタップします。

  4. 中央パネルで、ボタンをスライドさせて 手動高速モードを許可 に設定します。

  5. メイン画面の右上にある 適用 をタップします。