パスワード - 運用モード

デフォルトパスワード

運用モードのデフォルトパスワード: operator

パスワードを忘れた場合、パスワードを変更したり回復したりすることはできません。

ソフトウェアを再インストールする必要があります。

初めてパスワードを変更するときは、デフォルトのパスワードを使用する必要があります。

 

運用モードのパスワードを変更する

これは、PolyScope X の設定で運用モードのパスワードを変更する方法です。

  1. メインナビゲーションで [メニュー] をタップします。

  2. [設定] をタップします。

  3. [パスワード] セクションで [運用モード] をタップします。

  4. 初回の場合は、デフォルトのパスワードを入力します。

  5. 希望するパスワード(少なくとも 8 文字)を追加します。