タッチ画面

説明

ティーチペンダントのタッチ画面は、産業環境での使用に最適化されています。 一般のコンシューマ向け電子機器とは異なり、ティーチペンダントのタッチスクリーンは、設計上、以下のような環境要因に対する耐性を備えています:

  • 水滴や機械クーラントの滴

  • 電波放射

  • 動作環境から発生するその他の伝導ノイズ

タッチ画面の使用

このタッチ感度は、PolyScope Xでの誤操作を防ぎ、ロボットの予期せぬ動作を防止するように設計されています。

最良の結果を得るには、画面上で指先を使って選択を行ってください。 本マニュアルでは、この操作を「タップ」と呼びます。

必要に応じて、市販のタッチペンで画面操作を行うこともできます。 前のセクションでは、PolyScope Xインターフェースのアイコン、タブ、ボタンの一覧と定義を記載しています。