MODBUS
| Aggiorna |
Premere questo pulsante per aggiornare tutte le connessioni MODBUS. L'aggiornamento scollega tutte le unità modbus e le ricollega. Tutte le statistiche vengono cancellate.
|
| Aggiungi unità |
Premere questo pulsante per aggiungere una nuova unità MODBUS.
|
| Elimina unità |
Premere questo pulsante per eliminare l'unità MODBUS e tutti i segnali su tale unità.
|
| Imposta IP unità |
Qui viene mostrato l'indirizzo IP dell'unità MODBUS. Premere il pulsante per modificarlo.
|
| Aggiungi segnale |
Premere questo pulsante per aggiungere un segnale all'unità MODBUS corrispondente.
|
| Elimina segnale |
Premere questo pulsante per eliminare un segnale MODBUS dall'unità MODBUS corrispondente.
|
| Imposta l'indirizzo del segnale |
Questo campo mostra l'indirizzo sul server MODBUS remoto. Utilizzare la tastiera su schermo per scegliere un indirizzo diverso. Gli indirizzi validi dipendono dal produttore e dalla configurazione dell'unità MODBUS remota.
|
| Imposta nome segnale |
Utilizzando la tastiera su schermo, l'utente può dare un nome al segnale. Questo nome viene utilizzato quando il segnale viene utilizzato nei programmi.
|
| Valore del segnale |
Qui viene mostrato il valore attuale del segnale. Per i segnali di registro, il valore è espresso come un numero intero senza segno. Per i segnali di uscita, il valore del segnale desiderato può essere impostato utilizzando il pulsante. Anche in questo caso, per un'uscita di registro, il valore da scrivere sull'unità deve essere fornito come numero intero senza segno.
|
| Stato di connettività del segnale |
Questa icona mostra se il segnale può essere letto/scritto correttamente (verde) o se l'unità risponde in modo imprevisto o non è raggiungibile (grigio). Se viene ricevuta una risposta di eccezione MODBUS , viene visualizzato il codice di risposta. Le risposte di eccezione MODBUS-TCP sono:
|
| Mostra opzioni avanzate |
Questa casella di controllo mostra/nasconde le opzioni avanzate per ciascun segnale.
|
| Opzioni avanzate |
Tutti i contatori contano fino a 65535 e poi tornano a 0.
|
I/O del client MODBUS
| Descrizione |
I segnali I/O del client MODBUS come impostati nell'installazione. Utilizzando i menu a discesa nella parte superiore dello schermo, è possibile modificare il contenuto visualizzato in base al tipo di segnale e all'unità MODBUS se ne è configurato più di uno. Ciascun segnale nell’elenco contiene il proprio stato di connessione, valore, nome e indirizzo del segnale. I segnali di uscita possono essere alternati se lo stato di connessione e la scelta per il controllo della scheda I/O lo consentono.
|