Profinet

Descrizione

Il protocollo di rete PROFINET consente di abilitare o disabilitare la connessione del robot a un controller IO PROFINET industriale. Se la connessione è abilitata, è possibile selezionare l'azione che si verifica quando un programma perde la connessione PROFINET IO-Controller.

 

Abilita PROFINET

Ecco come abilitare la funzione PROFINET in PolyScope X.

  1. In alto a sinistra nello schermo, toccare il menu Hamburger, quindi tocca Impostazioni.

  2. Nel menu di sinistra, sotto Sicurezza, toccare Servizi.

  3. Digitare la password di amministratore.

  4. Toccare il pulsante PROFINET per attivare PROFINET.

 

Utilizzo di PROFINET

Le funzioni PROFINET in PolyScope X si trovano in:

 

Nella navigazione principale di PolyScope X.

  1. Tocca l'icona Applicazione.

  2. Nella sezione Comunicazione, selezionare PROFINET dal menu a sinistra.

Seleziona l'azione pertinente dall'elenco:

Ignora

PolyScope X ignora la perdita di connessione a PROFINET e l'esecuzione del programma principale continua.

Pausa

PolyScope X sospende il programma principale. Il programma riprende da dove si era fermato.

Stop

PolyScope X arresta il programma principale.

 

 

Diagnostica

Polyscope X ha la possibilità di registrare il traffico di rete tra Robot e PROFINET I/O-Controller. Questa funzione può essere utilizzata per la diagnostica in caso di problemi di connettività.

  • Per abilitare questa opzione, toccare il pulsante "Abilita diagnostica di rete" per attivare.

I dati di comunicazione verranno salvati in un file .pcap.

Il file viene salvato nel file Supporto di Gestione sistema. È possibile registrare fino a 50 MB di dati nella diagnostica.

  1. Accedere a Intestazione; verrà visualizzata la sezione Gestione sistema.

  2. Scegliere il programma su cui si sta lavorando.

  3. Toccare l'icona con tre punti verticali (icona kebab) e scegliere Esporta.

  4. Scegliere i dati di comunicazione nel file pcap e selezionare Salva.

  5. Viene visualizzata una notifica pop-up nella schermata principale indicante la corretta esportazione del file nel programma.

 

Stato della porta Ethernet

Quando il dispositivo PROFINET è abilitato, verrà creata una nuova porta ethernet virtuale.

La configurazione della porta ethernet virtuale mostra informazioni sull'indirizzo IP attualmente configurato, la maschera subnet, il gateway e l'indirizzo MAC.

Si noti che questa porta virtuale è diversa dalla porta configurata nella sezione Impostazioni di rete del robot.