Primo avvio
| Descrizione |
Il primo avvio è la sequenza iniziale di azioni che è possibile eseguire con il robot dopo il montaggio. Questa sequenza iniziale richiede di:
|
|
La mancata verifica del carico utile e dell'installazione prima di avviare il braccio del robot può causare lesioni al personale e/o danni materiali.
Il carico utile e le impostazioni di installazione errate impediscono il corretto funzionamento del braccio del robot e dell'unità di controllo.
L'avvio del robot a temperature più basse può comportare prestazioni inferiori o arresti, a causa della viscosità dell'olio e del grasso, che varia in funzione della temperatura.
|
Accensione del robot
| Per accendere il robot |
L'accensione del robot provoca l'accensione dell'unità di controllo e il caricamento del display sulla schermata TP.
|
Inserimento del numero di serie
| Per inserire il numero di serie |
L'installazione del robot per la prima volta richiede l'inserimento del numero di serie sul braccio del robot. Questa procedura è necessaria anche quando si reinstalla il software. Ad esempio, quando si installa un aggiornamento software. |
|
|
Il caricamento della schermata iniziale può richiedere alcuni minuti.
|
Verifica dell'installazione
| Verifica del montaggio del robot |
Le impostazioni di montaggio indicano se il robot è montato in verticale, in orizzontale o inclinato. Ciò consente al robot di determinare la direzione della forza di gravità, garantendo movimenti fluidi e precisi. Questa schermata consente inoltre di specificare l'orientamento della base del robot rispetto all'osservatore, garantendo una rappresentazione accurata del robot nelle visualizzazioni. |
|
|
Verificare sempre che il carico utile effettivo e l'installazione siano corretti prima di avviare il braccio del robot. Se tali impostazioni sono errate, il braccio del robot e l'unità di controllo non funzioneranno correttamente e potrebbero costituire un pericolo per le persone o le apparecchiature. Assicurarsi che il braccio del robot non tocchi alcun oggetto (ad esempio, un tavolo) dal momento che una collisione fra il braccio del robot e un ostacolo potrebbe danneggiare un riduttore del giunto. |
|
|
Per modificare le impostazioni di montaggio del braccio del robot:
|
|
| Verifica del carico utile attivo |
L'avvio del braccio del robot disattiva il sistema frenante, consentendo di iniziare a muovere il braccio del robot e utilizzare PolyScope X. Prima di accendere il braccio del robot, è necessario verificare che sia configurato il carico utile attivo corretto.
Ora è possibile sbloccare i freni e iniziare a muovere il braccio del robot. |
Avvio del braccio del robot
| Per avviare il robot |
L'avvio del braccio del robot disattiva il sistema frenante, consentendo di iniziare a muovere il braccio del robot e utilizzare PolyScope X.
|
|
Test del supporto e del carico utile con freedrive
Spegnimento del robot
| Per interrompere l'alimentazione del braccio del robot |
Un avvio e/o un movimento imprevisto possono causare lesioni.
Ora è possibile:
|