Funzioni di sicurezza configurabili

Descrizione

Le funzioni di sicurezza dei robot di Universal Robot elencate nella tabella sottostante sono presenti all'interno del robot ma consentono di controllare il sistema del robot, vale a dire il robot con l'utensile/attuatore finale collegato. Le funzioni di sicurezza del robot vengono utilizzate per ridurre i rischi al sistema del robot determinati dalla valutazione del rischio. Le posizioni e le velocità sono relative alla base del robot.

Funzioni di sicurezza
Funzione di sicurezza Descrizione

Limite di posizione giunto

Definisce i limiti superiori e inferiori per le posizioni consentite del giunto.

Limite di velocità giunto

Definisce un limite superiore per la velocità del giunto.

Piani di sicurezza

Definisce i piani, nello spazio, che limitano la posizione del robot. I piani di sicurezza limitano o il solo utensile/attuatore finale oppure sia l'utensile/attuatore finale che il gomito.

Orientamento utensile

Definisce i limiti di orientamento consentiti per l'utensile.

Limite di velocità

Limita la velocità massima del robot. La velocità è limitata al gomito, alla flangia dell'utensile/attuatore finale e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite dall'utente.

Limite di forza

Limita la forza massima esercitata dall'utensile/attuatore finale del robot e dal gomito in situazioni di serraggio. La forza è limitata all'utensile/attuatore finale, alla flangia del gomito e al centro delle posizioni dell'utensile/attuatore finale definite dall'utente.

Limite della quantità di moto

Limita la quantità di moto massima del robot.

Limite di potenza

Limita il lavoro meccanico eseguito dal robot.

Limite di tempo di arresto

Limita il tempo massimo utilizzato dal robot per l'arresto dopo l'avvio di un arresto di protezione.

Distanza limite di arresto

Limita la distanza massima percorsa dal robot dopo l'avvio di un arresto di protezione.

 

Valutazione dei rischi

Quando si esegue la valutazione del rischio dell'applicazione, è necessario prendere in considerazione il movimento del robot dopo l'avvio di un arresto. Allo scopo di facilitare questo processo, è possibile utilizzare le funzioni di sicurezza Limite del tempo di arresto e Limite della distanza di arresto.

Queste funzioni di sicurezza riducono in maniera dinamica la velocità del movimento del robot in modo tale che questo possa sempre essere arrestato nel rispetto dei limiti. I limiti della posizione del giunto, i piani di sicurezza e i limiti dell'orientamento dell'utensile/attuatore finale prendono in considerazione la distanza di arresto prevista, ossia il movimento del robot rallenta prima che il limite venga raggiunto.