Profinet

Description

Le protocole réseau PROFINET permet d'activer/désactiver la connexion du robot à un contrôleur E/S PROFINET industriel.

Si la connexion est activée, vous pouvez sélectionner l'action qui se produit lorsqu'un programme perd la connexion Profinet IO-Controller.

Ces actions sont :

Aucun
PolyScope ignore la perte de connexion PROFINET et le programme continuera de s'exécuter.
Pause
PolyScope met en pause le programme actuel. Le programme reprend là où il s'est arrêté.
Arrêter
PolyScope arrête le programme en cours.

Si l'outil d'ingénierie PROFINET (par exemple le portail TIA) émet un signal DCP Flash vers le périphérique PROFINET ou PROFIsafe du robot, une fenêtre s'affiche dans PolyScope.