Ethernet/IP

Description

EtherNet/IP est un protocole réseau permettant la connexion du robot à un appareil de numérisation EtherNet/IP industriel. Si la connexion est activée, vous pouvez sélectionner l'action qui se produit lorsqu'un programme perd la connexion à l'appareil de numérisation EtherNet/IP.

 

Activer Ethernet/IP

 

Voici comment activer la fonction Ethernet/IP dans PolyScope X.

  1. En haut à gauche de l'écran, appuyez sur le menu rapide.

  2. Appuyez sur Réglages.

  3. Dans le menu de gauche, sous Sécurité, appuyez sur Services.

  4. Saisissez le mot de passe administrateur.

  5. Appuyez sur le bouton Adaptateur Ethernet/IP pour l'allumer.

 

Utilisation d'Ethernet/IP

Voici comment trouver les fonctions Ethernet/IP dans PolyScope X :

 

Dans l'en-tête gauche de PolyScope X.

  1. Appuyez sur l'icône Application.

  2. Sous Communication, sélectionnez Ethernet/IP dans le menu de gauche.

Sélectionnez l'action pertinente dans la liste :

Ignorer

PolyScope X ignore la perte de connexion EtherNet/IP et le programme principal continuera de s'exécuter.

Pause

PolyScope X met le programme principal en pause. Le programme reprend là où il s'est arrêté.

Arrêter

PolyScope X arrête le programme principal.

 

Dans le coin supérieur droit de cet écran, vous pouvez voir l'état d'Ethernet/IP.

Connecté

Le robot est connecté au scanner Ethernet/IP.

Aucun scanner

L'appareil Ethernet/IP est en cours d'exécution, mais aucun scanner n'est connecté au robot via Ethernet/IP.

Désactivé

L'appareil Ethernet/IP n'est pas activé.

 

Prise en charge des diagnostics Ethernet

Une prise en charge supplémentaire a été ajoutée pour permettre les diagnostics du réseau Ethernet. Lorsque cette option est activée, le trafic entre l'adaptateur Ethernet/IP du robot et le scanner Ethernet/IP est enregistré dans un fichier pcap. Les données collectées sont disponibles dans le fichier d'assistance.