Premier démarrage
| Description |
Le premier démarrage est la séquence initiale d'actions que vous pouvez effectuer avec le robot après l'assemblage. Cette séquence initiale vous demande :
|
|
Le fait de ne pas vérifier la charge utile et l'installation avant de démarrer le bras du robot peut entraîner des blessures au personnel et/ou des dommages matériels.
Des réglages incorrects de la charge utile et de l'installation empêchent le bras du robot et le boîtier de commande de fonctionner correctement.
Le démarrage du robot à des températures basses peut entraîner des performances plus faibles ou des arrêts, car la viscosité de l'huile et de la graisse dépend de la température.
|
Mise sous tension du robot
| Pour allumer le robot |
La mise sous tension du robot allume le boîtier de commande et charge l'affichage sur l'écran du TP.
|
Insertion du numéro de série
| Pour insérer le numéro de série |
L'installation de votre robot pour la première fois nécessite de saisir le numéro de série du boîtier de commande sur le bras du robot. Cette procédure est également requise lorsque vous réinstallez le logiciel. Par exemple lorsque vous installez une mise à jour logicielle. |
|
|
Le chargement de l'écran de démarrage peut prendre quelques minutes.
|
Vérification de l'installation
| Vérifier le montage du robot |
Les paramètres de montage indiquent si le robot est monté à la verticale, à l'horizontale ou en biais. Cela permet au robot de déterminer la direction de la gravité, ce qui garantit des mouvements fluides et précis. Cet écran vous permet également de définir l'orientation de la base du robot par rapport à l'observateur, ce qui garantit une représentation précise du robot dans les visualisations. |
|
|
Toujours vérifier que la charge utile active et l'installation sont correctes avant de démarrer le bras du robot. Si ces réglages sont erronés, le bras du robot et le boîtier de commande ne fonctionneront pas correctement et seront susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les équipements. Veillez à ce que le bras du robot ne touche pas d'objets (par ex., une table) car une collision entre le bras du robot et un obstacle pourrait endommager l'un des mécanismes d'articulation. |
|
|
Pour modifier les paramètres de montage du bras de robot :
|
|
| Vérifier la charge utile active |
Le démarrage du bras du robot désengage le système de freinage, ce qui vous permet de commencer à déplacer le bras du robot et de commencer à utiliser PolyScope X. Avant de mettre le bras de robot sous tension, vous devez vérifier que la charge utile active correcte est configurée.
Vous pouvez désormais débloquer les freins et commencer à déplacer le bras de robot. |
Démarrer le bras du robot
| Pour démarrer le robot |
Le démarrage du bras du robot désengage le système de freinage, ce qui vous permet de commencer à déplacer le bras du robot et de commencer à utiliser PolyScope X.
|
|
Test du support et de la charge utile à l'aide du fonctionnement libre
Mise hors tension du robot
| Pour éteindre le bras robot |
Un démarrage et/ou un mouvement inattendu peut entraîner des blessures.
Vous pouvez désormais :
|