Limites du robot

Description

Les Limites du robot limitent les mouvements généraux du robot.

  • Changez les valeurs dans les limites du robot (Normales et Réduites) et appliquez pour voir les changements appliqués dans la somme de contrôle de sécurité.

  • Vérifiez que les valeurs réduites sont toujours être inférieures aux valeurs normales.

Les limites de sécurité restreignent les forces et les mouvements à la bride outil et au centre des deux positions d'outil définies par l'utilisateur

 

Limites de vitesse

La limitation du temps d'arrêt et de la distance affecte la vitesse globale du robot. Par exemple, si le temps d'arrêt est réglé sur 300 ms, la vitesse maximale du robot est limitée, ce qui permet au robot de s'arrêter dans les 300 ms.

Limite Description

Vitesse de l'outil

Limite la vitesse maximum de l'outil du robot.

Vitesse du coude

Limite la vitesse maximum du coude du robot.

Momentum

Limite l'élan maximum du robot.

Temps d'arrêt

Limite le temps maximum qu'il faut pour que le robot s’arrête, par ex. lorsqu'un arrêt d'urgence est activé.

Distance d'arrêt

Limite la distance maximale que l'outil ou le coude du robot peut parcourir pendant l'arrêt.

 

Puissance et force

Les forces de l'outil et du coude peuvent être dépassées par les trois articulations du poignet si la fonction de sécurité « couple de serrage du poignet » est désactivée

Limite Description

Force de l'outil

Limite la force maximum exercée par l’outil du robot dans des situations de serrage.

Force de coude

Limite la force maximum que le coude exerce sur l'environnement.

Puissance

Limite le travail mécanique maximal produit par le robot dans l'environnement. Cette limite considère la charge utile comme une partie du robot et non de l'environnement.

Couple de serrage du poignet

Limite le couple que le poignet peut appliquer pour pousser.

Activé par défaut.

 

Mode sécurité

Lorsqu'aucun arrêt de protection n'est actif, le système de sécurité fonctionne dans un mode de sécurité associé à un ensemble de limites de sécurité :

Mode sécurité Effet
Normal

Cette configuration est active par défaut.

Réduit

Cette configuration s'active lorsque le Repère de travail de l'outil (RTO) est positionné au-delà d'un plan de Mode de déclenchement réduit, ou lorsqu'il est déclenché à l'aide d'une entrée configurable.