Mot de passe - Sécurité

Mot de passe par défaut

Le mot de passe par défaut pour la sécurité est : ursafe

Si vous oubliez votre mot de passe, il ne peut pas être remplacé ou récupéré.

Vous devrez réinstaller le logiciel.

Vous devez utiliser le mot de passe par défaut lorsque vous modifiez le mot de passe pour la première fois.

 

Modifier le mot de passe sécurité

Voici comment modifier le mot de passe de sécurité dans les réglages de PolyScope X.

  1. Appuyez sur le menu rapide dans la navigation principale.

  2. Appuyez sur Réglages.

  3. Appuyez sur Sécurité dans la section Mot de passe.

  4. Ajoutez le mot de passe par défaut si c'est la première fois.

  5. Ajoutez votre mot de passe préféré. Il doit comporter au moins 8 caractères.