Déverrouiller les réglages de sécurité

Description

Vous devez déverrouiller les réglages de sécurité pour les modifier.

Les réglages de sécurité sont protégés par un mot de passe.

Le mot de passe par défaut pour la sécurité est : ursafe.

Déverrouiller les réglages de sécurité
  1. Dans la navigation principale de PolyScope X, appuyez sur l'onglet Application.

  2. Sur l'écran cellule de travail, appuyez sur l'icône Sécurité.

  3. Regardez ce que l’écran Limites du robot affiche, mais les réglages sont inaccessibles.

  4. Saisissez le mot de passe de sécurité et appuyez sur DÉVERROUILLER pour rendre les réglages accessibles.

  5. Appuyez sur VERROUILLER ou quittez le menu Sécurité pour rebloquer tous les réglages des éléments de Sécurité.