Cableado de fuente de alimentación: CC
| Descripción |
Use el siguiente esquema para conectar los cables al conector.
Invertir la polaridad de la fuente de CC causará un daño permanente a la OEM Control Box. Los daños en los equipos causados por una conexión a una fuente de alimentación inadecuada no están cubiertos por la garantía.
|
| Conectar la fuente de alimentación |
Para conectar la OEM Control Box a la fuente de alimentación:
Conectar cables a polos sin etiquetas podría interferir con el funcionamiento del robot.
|
Circuito de arranque suave
| Descripción |
Cuando se conecta la OEM Control Box a una fuente de CC, la corriente de ingreso puede alcanzar hasta 400 A durante 200 μs. Esto puede causar daños a la fuente de CC o apagar otros dispositivos electrónicos conectados a la misma.
|
Conexión al robot
| Descripción |
El conector del brazo robótico (que se ilustra a continuación) está al lado del conector de la fuente de alimentación. Para más información sobre la conexión del cable del brazo robótico, consulte el manual de usuario de Universal Robots.
|
Instalación del disyuntor
| Descripción |
Use un disyuntor de dos polos para proteger el conector de entrada de energía, ya que también se puede usar como interruptor. Si se usa un fusible, entonces se deberá instalar un interruptor de dos polos entre el fusible y el conector de entrada de la energía. |
|
La siguiente imagen muestra el esquema de cableado del disyuntor.
No instalar los fusibles o disyuntores adecuados puede provocar daños en el equipo o lesiones al personal.
|