Origen

Descripción

El nodo Origen utiliza ángulos de junta para mover el robot a una posición Origen predefinida. Si se define como una posición Origen seguro, el nodo Origen aparece como Origen (Seguridad) en el árbol de programa. Si la posición Origen no está sincronizada con Seguridad, el nodo no está definido.

 

 

Definir Origen

Origen es una posición de retorno definida por el usuario para el brazo robótico. Una vez definida, la posición Origen está disponible al crear un programa de robot. Puede utilizar la posición de origen para definir una posición de origen seguro. (Consulte Posición Origen seguro). Use los botones de la pantalla Origen para configurar lo siguiente:

 
  • Editar posición modifica una Posición de Origen.

  • Mover aquí mueve el brazo robótico a la Posición Origen definida.

  • Posición cero devuelve el brazo robótico a una posición vertical.

  1. En el encabezado, pulse Instalación.

  2. En General, seleccione Origen.

  3. Pulse Definir posición.

  4. Enseñe al robot utilizando los botones Movimiento libre o Transición.