MODBUS
| Actualizar |
Pulse este botón para actualizar todas las conexiones MODBUS. Refreshing desconecta todas las unidades modbus y las vuelve a conectar. Se borran todas las estadísticas.
|
| Añadir unidad |
Pulse este botón para añadir una nueva unidad MODBUS.
|
| Eliminar unidad |
Pulse este botón para eliminar la unidad MODBUS y todas las señales de esa unidad.
|
| Establecer unidad IP |
Aquí se muestra la dirección IP de la unidad MODBUS. Pulse el botón para cambiarlo.
|
| Añadir señal |
Pulse este botón para añadir una señal a la unidad MODBUS correspondiente.
|
| Eliminar señal |
Pulse este botón para eliminar una señal MODBUS de la unidad MODBUS correspondiente.
|
| Establecer dirección de señal |
Este campo muestra la dirección en el servidor MODBUS remoto. Utilice el teclado en pantalla para elegir una dirección diferente. Las direcciones válidas dependen del fabricante y la configuración de la unidad MODBUS remota.
|
| Establecer nombre de señal |
Usando el teclado en pantalla, el usuario puede dar un nombre a la señal. Este nombre se utiliza cuando la señal se utiliza en programas.
|
| Valor de la señal |
Aquí, se muestra el valor actual de la señal. Para las señales de registro, el valor se expresa como un entero sin signo. Para las señales de salida, el valor de señal deseado se puede establecer utilizando el botón. Nuevamente, para una salida de registro, el valor a escribir en la unidad debe proporcionarse como un entero sin signo.
|
| Estado de conectividad de la señal |
Este icono muestra si la señal se puede leer/escribir correctamente (verde), o si la unidad responde de forma inesperada o no es accesible (gris). Si se recibe una respuesta de excepción MODBUS , se muestra el código de respuesta. Las respuestas de excepción de MODBUS-TCP son:
|
| Mostrar opciones avanzadas |
Esta casilla de verificación muestra/oculta las opciones avanzadas para cada señal.
|
| Opciones avanzadas |
Todos los contadores cuentan hasta 65535 y luego vuelven a 0.
|