Brazo robótico
| Acerca del brazo robótico |
Las articulaciones, la base y la brida de la herramienta son los principales componentes del brazo robótico. El controlador coordina el movimiento de la articulación para mover el brazo robótico.
La fijación de un efector final (herramienta) a la brida de la herramienta en el extremo del brazo robótico permite al robot manipular una pieza. Algunas herramientas tienen un propósito más allá de manipular una pieza, por ejemplo, inspección de control de calidad , aplicación de adhesivos y soldadura. |
|
El robot es una máquina parcialmente completada; por lo que, se proporciona una Declaración de incorporación. Se requiere una evaluación de riesgos por cada aplicación robótica.
|