Mantenimiento y reparaciones
| Seguridad para mantenimiento |
El objetivo del mantenimiento y de la reparación es asegurar que el sistema siga funcionando como sería de esperar. Cuando trabaje con un brazo robótico o caja de control, debe cumplir los procedimientos y advertencias a continuación. Si no se cumplen los procedimientos de seguridad que se indican a continuación, pueden producirse lesiones.
|
| Seguridad para mantenimiento |
No dejar espacio para alojar la caja de control con la puerta completamente abierta puede causar lesiones. Si se desmonta demasiado rápido la fuente de alimentación de la caja de control después de desconectarla, pueden producirse lesiones debido a peligros de descarga eléctrica.
Tras las tareas de solución de problemas, mantenimiento y reparación, asegúrese de que se cumplan los requisitos de seguridad. Cumpla con las normativas nacionales o regionales de seguridad laboral. También debe probarse y validarse el correcto funcionamiento de todos los ajustes de la función de seguridad.
|