Responsabilidad y uso previsto
Limitación de responsabilidad
Uso previsto
| Descripción |
En caso de no usar el robot de conformidad con el uso previsto, pueden producirse situaciones peligrosas.
Este producto está diseñado solo para su uso con el controlador UR OEM, para el cual no hay certificaciones. Consulte el manual de usuario del modelo de robot correspondiente para obtener la Declaración de incorporación (DOI). No utilice este producto con controladores estándar de UR, ya que esto anulará todas las certificaciones. Los robots de Universal Robots están diseñados para uso industrial, para manipular herramientas/efectores finales y accesorios, o para procesar o transferir componentes o productos. Consulte las especificaciones del producto para obtener más información sobre las condiciones en las que debe operar el robot.
Todos los robots UR están equipados con funciones de seguridad diseñadas específicamente para permitir las aplicaciones colaborativas, donde la aplicación robótica funciona con un humano. Los ajustes de la función de seguridad deben establecerse en los valores apropiados según lo determinado por la evaluación de riesgos de la aplicación robótica.
Como este producto está diseñado para su uso con el controlador UR OEM, no hay certificaciones. Para usar las funciones de seguridad de UR, se requiere el cumplimiento de CEM de la aplicación. El cumplimiento de CEM es fundamental para la efectividad de las funciones de seguridad de UR.
Las aplicaciones colaborativas solo deben usarse en casos en que no haya peligro, donde la aplicación completa (incluyendo la herramienta/efector final, la pieza, los obstáculos y otras máquinas) presente un riesgo bajo según la evaluación de riesgos de la aplicación específica.
|
|
El uso de robots UR o productos UR fuera de los usos previstos puede provocar lesiones, muerte o daños a la propiedad. No utilice el robot o los productos de UR para ninguno de los siguientes usos y aplicaciones no previstos:
UNIVERSAL ROBOTS RECHAZA EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO PARTICULAR. |
|
No modifique el robot. No modifique ni altere las tapas de los extremos de e-Series. Una modificación podría crear peligros imprevistos. Todos los desmontajes y reensamblajes autorizados se realizarán en un centro de servicio de UR, o pueden realizarse de acuerdo con la versión más reciente de todos los manuales de servicio relevantes por parte de personas cualificadas. |
|
Si no se tienen en cuenta los riesgos añadidos por alcances, cargas útiles y pares de torsión de funcionamiento y velocidades asociadas con la aplicación robótica pueden producirse lesiones personales o incluso la muerte.
|