3-position

Beskrivelse

Manuel høj hastighed gør det muligt for både værktøjshastighed og albuehastighed midlertidigt at overstige 250 mm/s. Denne funktion er kun tilgængelig, når robotten er i manuel tilstand, og der er konfigureret en 3-positionskontakt.

Hvis der ikke er nogen interaktion med 3-positionskontakten inden for fem minutter, nulstilles de forhøjede værdier til 250 mm/s.

 

Sådan får du adgang til Three Position
  1. Tryk på Tre positioner i venstre panel.

  2. Tryk på Lås op øverst til højre på hovedskærmen.

  3. Indtast sikkerhedsadgangskoden, og Bekræft.

  4. På det centrale panel skal du skubbe knappen til Tillad manuel høj hastighed.

  5. Tryk på Anvend øverst til højre på hovedskærmen.