<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

Hai bisogno di più informazioni? Vai a Universal Robots

Nascita della robotica industriale

I robot sono ormai parte integrante e insostituibile in molte attività produttive. Nonostante siano una tecnologia piuttosto recente, la loro evoluzione è stata veloce e ha portato a molti diversi esiti.

Il primo modello di robot industriale fu sviluppato nel 1959 da Devol e Engelberger: era un’automazione del peso di oltre 2 tonnellate, lenta, ingombrante e imprecisa se paragonata ai robot odieri. A Engelberger, per i meriti e la ricerca pioneristica in ambito robotico, è stato in seguito intitolato l’omonimo premio, assegnato nel 2018 al cofondatore di Universal Robots Esben Østergaard.

La prima installazione in una linea industriale avviene nel 1961 alla GM Ternstedt a Trenton, nel New Jersey. Alla fine degli anni ’60 i robot industriali approdano anche in Europa e inizia una diffusione concreta di questo strumento. Tuttavia, si tratta di strutture di acciaio con motori idraulici lenti ed imprecisi. All’inizio degli anni ’70 la robotica sbarca in Italia, dove la FIAT li implementa nei processi di saldatura e assemblaggio delle scocche. L’automotive è stato quindi il settore trainante per la diffusione massiva della robotica in ambito industriale. E questo perché più di altri è caratterizzato da processi ripetitivi, da una richiesta di qualità e ripetibilità molto elevata e dalla necessità di assicurare volumi produttivi costanti.

In seguito i robot divennero sempre più compatti, versatili e precisi e furono applicati in un numero sempre maggiore di processi, che oggi includono l’asservimento di centri di lavorio e macchine utensili, l’assemblaggio di precisione, la manipolazione, la foratura, le attività di asportazione di materiale, la finitura, la verniciatura, eccetera.

La definizione – una delle possibili – più comunemente accettata è quella riportata nella norma ISO TR/8373-2.3 che definisce il robot industriale come: "Un manipolatore con più gradi di libertà, governato automaticamente, riprogrammabile, multiscopo, che può essere fisso sul posto o mobile per utilizzo in applicazioni di automazioni industriali".

Ma non tutti i robot sono uguali. È possibile infatti classificarli primariamente in base alle caratteristiche strutturali e ai gradi di libertà che sono in grado di assicurare nel movimento come vedremo più avanti.

A cosa serve un robot?

I robot nascono in risposta a esigenze produttive caratterizzate da maggiori volumi, più elevata attenzione alla qualità del prodotto, ottimizzazione dei processi, ergonomia degli stessi. I robot infatti possono garantire ritmi più elevati rispetto alla controparte umana, sollevare pesi maggiori, movimentarli con maggiore ripetibilità assicurando così processi più coerenti.

Possono inoltre rispondere a precisi criteri di ergonomia, mallevando gli operatori da operazioni insalubri, ripetitive, pericolose e usuranti. Ed è proprio su queste ultime che il vantaggio della robotica si fa maggiore, riuscendo a garantire coerenza e ripetibilità su attività che inevitabilmente vedrebbero un calo di performance se eseguite manualmente.

I robot possono essere integrati in contesti produttivi diversi, sia rigidi che flessibili. È questo un criterio fondante che deve guidare la scelta dell’automazione più adatta.

I sistemi di produzione rigidi (come per esempio assemblaggi continuativi in serie) sono caratterizzati da una serie di operazioni sempre uguali, ripetitive, ad alto ritmo. Un sistema rigido ha come primo obiettivo l’incremento di produttività e la ripetibilità del processo (e del prodotto).

Quelli flessibili invece, più tipici di piccole aziende o della subfornitura sottoposta ad elevata variabilità e mass customization, sono caratterizzati da operazioni che variano con frequenza – in risposta a stagionalità o pressioni di mercato – e sono contesti in cui il primo obiettivo da perseguire è la riduzione costante dei tempi di programmazione e fermo macchina. Sistemi flessibili prediligono quindi apparecchi robotici il cui processo di programmazione risulta semplificato. Ne sono un chiaro esempio i robot collaborativi.

Qui di seguito invece affrontiamo le tipologie di robot in base ai gradi libertà e ai movimenti che sono in grado di eseguire.

La classificazione dei robot

I robot, in base alle possibilità di movimento su più assi, possono essere così classificati:

  1. Robot cartesiani (robot a portale, robot xyz o ICS = Integrated Combination System): sono una combinazione di due o più assi elettrici lineari o rotanti. Per questo, sono il tipo di robot con la cinematica più semplice e facile da comandare. Ogni asse ha un solo grado di libertà. Il robot cartesiano risponde a esigenze di contenimento del consumo di suolo a bordo macchina per, a esempio, una movimentazione o una pallettizzazione su una linea esistente. In questo caso la capacità di corsa movimentazione più ampia sui tre assi X,Y e la relativa escursione possibile in verticale, rende questa soluzione migliore rispetto a quella antropomorfa. Scelta analoga quando il carico da trasportare è molto elevato. A parità di peso, infatti, la robotica cartesiana mantiene tipicamente il carico centrato sotto l’asse Z, generando minori momenti e garantendo maggior stabilità e dinamiche più elevate rispetto all’articolazione del robot antropomorfo, chiamato a movimenti più complessi, spesso più lenti, per raggiungere lo stesso punto nello spazio.
  2. Robot antropomorfi (o articolati) a 6 assi: è il robot più flessibile. Con 6 gradi di libertà, è in grado di riprodurre pressoché tutti i movimenti di un braccio umano, compresi quelli della mano. È particolarmente adatto a svolgere movimenti su coordinate x,y,z complesse e ad alta variabilità, proprio per la sua capacità di raggiungere punti intermedi nello spazio. È indicato nelle operazioni di movimentazione e/o montaggio in punti. È molto diffuso nel settore automobilistico per il montaggio e la saldatura dei pezzi, ma trova impiego in qualsiasi campo industriale.
  3. Robot SCARA (acronimo di Selective Compliant Assembly Robot Arm): è un robot concepito per operazioni veloci e precise. È nato all’inizio degli anni ’70 da un’analisi condotta sui movimenti maggiormente ricorrenti in ambito produttivo: questi si riducono essenzialmente a 4, che sono appunto gli assi (o gradi libertà, di cui gode il robot SCARA. Il vantaggio che presenta questo tipo di robot rispetto ad altri è dovuto al fatto che per sollevare un pezzo lungo l’asse z il movimento avviene su un solo asse. Il che ne semplifica la struttura rendendolo più affidabile. In un piano orizzontale si muovono 2 bracci articolati, incernierati ad una estremità con un asse verticale fisso, mentre all'altra estremità libera si trova un asse Z. Rispetto a quest’ultimo asse è possibile muoversi verticalmente e ruotare.
  4. Robot Delta: questo tipo di robot consiste in tre bracci collegati da giunti universali alla base. La caratteristica chiave del design è nei bracci, che mantengono l’orientamento del dispositivo di estremità. È progettato appositamente per ottimizzare la velocità e la versatilità delle operazioni di prelievo e movimentazione a velocità elevata di piccoli componenti in svariati settori, tra cui quelli alimentare, farmaceutico ed elettronico. I robot Delta esistono con 3, 4 o 6 assi. La loro struttura unica, a cinematica parallela, e il perimetro di lavoro molto ampio li rende candidati ideali per applicazioni di automazione più complesse. Garantiscono accelerazione rapida e velocità elevata e sono caratterizzati da straordinari livelli di prestazioni che consentono di mantenere al minimo il numero di robot richiesti su una linea e di limitare il layout produttivo.
  5. Robot Collaborativi: lo stadio ultimo dell’evoluzione della robotica. Pensati per interagire in sicurezza con l’essere umano (in virtù di sofisticate safety native, della velocità e del peso ridotto) rispondono anche a una spiccata esigenza di flessibilità. Sono infatti di norma molto più facilmente programmabili rispetto agli antropomorfi (con cui condividono i 6 o più gradi libertà, la forma articolare simile al braccio umano e la possibilità di integrare al polso numerosi accessori per automatizzare operazioni via via diverse. Il primo modello di cobot (collaborative robot) è stato sviluppato da Universal Robots nel 2008. Sono caratterizzati da cinematica snella e leggera, dimensioni contenute (che ne facilitano il trasporto fra una linea e l’altra a tutto vantaggio della flessibilità dell’automazione) e dalla possibilità di poter operare in contesti aperti, senza spazi segregati (ovviamente dopo l’analisi del rischio condotta sull’applicazione nel suo complesso).

Anatomia di un robot

Prendendo come riferimento il robot antropomorfo, il robot per antonomasia in un certo senso, la struttura presenta alcuni elementi fissi e ricorrenti.

Innanzitutto una base, che fornisce la stabilità e la possibilità di connettere il robot ad un basamento, così come nei pressi di una cella di lavoro. Sulla base poggia il sistema meccanico, che costituisce l’ossatura portante del robot. Il robot antropomorfo (così come il collaborativo) presenta una struttura simile a quella di un braccio umano: distinguiamo infatti parti denominate spalla, gomito e polso connesse tramite giunti che distribuiscono il movimento dal motore fino al manipolatore integrato al polso. Su quest’ultimo vengono installati tramite apposita flangia, gli end-of-arm-tooling, ovvero gli organi di presa, visori, accessori per trapanare, saldare, assemblare, che rendono questo tipo di robot così flessibile e versatile.

I robot antropomorfi operano sempre in spazi segregati rispetto all’area di attività degli operatori per garantire la loro incolumità e sicurezza. I cobot invece – studiati per condividere spazi e mansioni – possono integrare ulteriori accessori per arricchirne le funzioni e renderlo operativo in contesti ad elevata complessità. Rientrano in questa tipologia di accessori per esempio sensori e sistemi di visione (che rallentano velocità e accelerazione del cobot quando un operatore entra nella cella).

I cobot di Universal Robots

Robot Industriali più recenti: i cobot

La più recente tipologia di robotica industriale attualmente in uso, intendendo un uso massiccio e non prototipale, è quella collaborativa.

Pur essendo un segmento ancora piuttosto contenuto dell’interno mercato della robotica mondiale, i cobot sono la forma di robotica che mostra i più costanti ed elevati tassi di crescita da 4 anni a questa parte. I cobot, infatti, rispondono con efficacia a diversi bisogni produttivi. Sono in grado di assicurare un incremento delle performance in termini di quantità e qualità, e presentano un prezzo medio di acquisto molto più contenuto rispetto agli antropomorfi tradizionali. Per questo rappresentano una delle scelte più comuni per le piccole e medie imprese.

La semplicità di programmazione e soprattutto la collaboratività (intesa anche come operatività sicura) riducono di molto i costi di implementazione. Nell’80% dei casi registrati da Universal Robots i cobot, infatti, non necessitano - previo risk assessment - dell’implementazione di barriere perimetrali e recinzioni (con conseguenti minori costi di installazione). La semplicità con cui possono venir programmati autonomamente dalle imprese, inoltre rende superfluo il più delle volte l’intervento di un tecnico specializzato: anche questo riduce sensibilmente il total cost of ownership dell’applicazione.

Differenza tra robot industriale e cobot

La robotica collaborativa è contraddistinta da una marcata facilità d’uso. Ciononostante il suo corretto utilizzo non è esente da incomprensioni sul miglior modo di integrarla nei processi: le più comuni riguardano un’errata interpretazione della reale natura dello strumento.

Proviamo quindi a fare chiarezza e sgombrare il campo da una serie di malintesi applicativi che rischiano di ridurre i vantaggi derivanti dalla robotica collaborativa.

Robot industriali infografica Universal Robots

Un cobot non è un robot come tutti gli altri

Un cobot - a differenza di un robot tradizionale – offre ai produttori una scelta in più. Non solo può sollevare gli operatori integralmente da una serie di attività, ma può anche eseguirle con loro, in stretta collaborazione. La collaborazione uomo-robot dà origine ad applicazioni fino all’85% più produttive rispetto a versioni totalmente automatizzate o integralmente manuali.

Il cobot è quindi uno strumento intelligente pensato per potenziare il lavoro umano e riportare nelle sue mani intere porzioni del processo produttivo.

Quantità e flessibilità non sono incompatibili

I cobot sono più piccoli, leggeri dei robot tradizionali. Questo perché sono stati pensati per essere agevolmente spostati e applicati in diversi punti del layout, rispondendo a un bisogno di flessibilità in produzione. Quindi sono assolutamente perfetti quando avvengono frequenti variazioni nella lunghezza del lotto e del mix produttivo. Questo significa che di fronte a lotti lunghi e scarso mix dovrò fare a meno dei cobot e rassegnarmi all’utilizzo di un’automazione tradizionale? Assolutamente no.
I robot collaborativi possono infatti far fronte anche a scenari produttivi in cui le variabili sono ridotte al lumicino: applicazioni come il machine tending, caratterizzate da alta ripetibilità, sono perfettamente automatizzabili con i cobot. Con il vantaggio che questi non richiedono – previa analisi del rischio – barriere perimetrali di sicurezza.

Se è sicuro allora è collaborativo

Pensare che integrare sensori a un robot tradizionale sia sufficiente a farne un’automazione collaborativa è sbagliato. Un robot collaborativo non è soltanto un’automazione sicura, ma molto di più. Un cobot offre semplicità di programmazione e di integrazione, flessibilità operativa, un ritorno economico rapido. Confondere un robot cobotizzato con un cobot nativo è un errore comune e diffuso.

I robot “cobotizzati” sono derivati da robot tradizionali e resi adatti al lavoro in aree aperte grazie alla “pelle” sensorizzata e a una serie di sensori. Intorno a questo tipo di robot cobotizzato sono state sviluppate celle che non sono propriamente collaborative, ma realizzano una qualche forma di coesistenza tra operatore e robot. Queste celle si avvalgono di robot industriali dotati di una sensoristica specifica, sensori laser, volumetrici che controllano i movimenti dell’operatore e che consentono al robot di lavorare senza recinzioni con varie zone di rallentamento a seconda della vicinanza dell’addetto. Le automazioni cobotizzzate arrivano anche ad arrestarsi completamente qualora l’operatore superasse la zona di sicurezza.

Nella robotica effettivamente collaborativa, il robot è in grado di fermarsi (senza arrecare danno) quando si determina un impatto con l’operatore. I vantaggi del robot collaborativo vanno ricercati quindi non solo nella sicurezza insita nell’automazione (che è evidente e consente di fare a meno di recinzioni e barriere, e quindi a conti fatti di realizzare un consistente risparmio) ma soprattutto nella semplicità di integrazione e programmazione, nella possibilità di essere riprogrammato direttamente dagli addetti dell’azienda. Un vantaggio notevole soprattutto per quelle aziende medio piccole che non sempre dispongono, in house, delle competenze necessarie a far fronte alla programmazione di un’automazione tradizionale.

Se è sicuro allora è collaborativo

La robotica industriale è applicata in moltissimi settori e attività diversi, dall’automotive alla chimica, dal food all’elettronica, dalla meccanica al farmaceutico. Al tempo stesso, all’interno dello stesso settore è possibile automatizzare diversi task.

Le principali applicazioni delle robotica riguardano 3 classi di attività:

  1. Movimentazione di materiale
  2. Manipolazione di materiale
  3. Controllo qualità.

Scendendo nel dettaglio quelle che seguono sono le principali applicazioni automatizzabili con i robot industriali.

Asportazione di materiale

Rientrano in questa categoria tutte quelle applicazioni che comportano la lavorazione sulla superficie del prodotto, da cui vengono asportati strati di materiali in processi di fresatura, tornitura, sabbiatura, polishing, eccetera. Possono essere svolte sia da automi che da macchine opportunamente asservite da robot.

Assemblaggio

Avvitature, giunzioni, costruzioni: sono tutti processi che si riscontrano con frequenza in alcuni settori come quello automobilistico e meccanico. Le automazioni coinvolte includono sia automi che macchine.

Manipolazione di materiale

Sono da intendersi tutte quelle applicazioni che implicano lo spostamento di prodotto da una postazione a un'altra: quindi attività di packaging, pallettizzazione, logistica di fine linea.

Saldatura

È un’applicazione che viene svolta quasi esclusivamente da robot, spesso di grandi dimensioni, ma moventi sui sei assi, proprio per far fronte alla frequente complessità dei percorsi di saldatura da realizzare.

Verniciatura/erogazione

Un'altra applicazione che può essere automatizzata con successo sia con robot che con macchinari. In caso di percorsi complessi e cordoli con pattern a geometria curva o complessa, la robotica a sei assi mostra tutti i suoi vantaggi.

Come scegliere il robot industriale

Come scegliere il robot industriale?

La scelta di un robot industriale deve essere guidata da una serie di domande. Il progettista dell’automazione di processo deve infatti prendere in considerazione diversi elementi per orientare la sua decisione.

Scegliere in base all’applicazione

Ovvero cosa deve fare il robot? è una domanda fondamentale e ne sottende diverse altre:

  • Che oggetto deve manipolare?
  • L’oggetto che peso e che volume ha?
  • Che lavorazione deve effettuare
  • Quale resa deve garantire? (e quindi quale tempo ciclo rispettare?)

Le risposte orienteranno la scelta verso un modello piuttosto che un altro.

Scegliere in base allo spazio a disposizione

Il consumo di spazio nel layout è un tema fra i più sentiti. Infatti, le aziende preferiscono di gran lunga impiegare la maggior percentuale di spazio possibile alle attività produttive. Ma quando le linee sono già operative e strutturate una nuova automazione deve potersi integrare senza comportare modifiche onerose. Alcune automazioni sono quindi da escludersi a priori, perché richiederebbero un consumo eccessivo di spazio e una segregazione di aree nel layout. Le automazioni tradizionali sono le più complesse da integrare, proprio perché hanno dimensioni maggiori in partenza e poi perché richiedono intorno barriere e recinzioni che occupano altro spazio. I cobot al contrario sono installabili a bordo macchina, a soffitto, a muro, lungo assi esterni ottimizzando l’applicazione e riducendo al minimo il consumo di spazio.

Scegliere in base al budget

Il budget è un altro criterio fondante, a volte uno sbarramento vero e proprio. Il costo di una soluzione robotica non si limita infatti soltanto all’acquisto del robot vero e proprio, ma include:

  • le attività di programmazione
  • le attività di messa in sicurezza dell’area di lavoro con opportune infrastrutture
  • l’installazione degli accessori per rendere pienamente operativo il robot.

A questi costi in chiaro, ne vai poi aggiunto uno “nascosto” rappresentato dai tempi di fermo macchina necessari a rendere funzionante e sicura la cella robotica tradizionale.

I robot collaborativi sono una risposta efficace ai bisogni delle imprese con problemi di budget. Richiedono infatti:

  • un costo d’ingresso minore,
  • un’installazione semplificata: non necessitano infatti (salvo particolari applicazioni) di barriere e recinzioni,
  • una programmazione semplificata eseguibile in autonomia sulle applicazioni più comuni
  • e soprattutto offrono un ROI fra i più rapidi del settore. Perché? Presto detto: i cobot sono una soluzione flessibile nell’impiego e nell’operatività. Una volta acquistati per uno scopo produttivo possono essere all’occorrenza riallocati su altre operazioni. Non sono quindi un investimento congelato nel tempo, bensì una soluzione che offre pronta risposta ai bisogni di produzione più vari.
Robotica e sicurezza le norme di riferimento Universal Robots

Robotica e sicurezza: le norme di riferimento

La Norma EN ISO 10218-1 è stata pubblicata a luglio 2011 dal Comitato Tecnico ISO/TC 184 in collaborazione con il Comitato Tecnico CEN/TC 310. Si tratta di una norma tecnica di tipo C, riguardante esclusivamente i robot industriali. Tuttavia, i principi di sicurezza stabiliti da questa norma possono essere utilizzati per altre tipologie di robot.

Lo scopo della norma è specificare requisiti, linee guida per la progettazione sicura, misure protettive e informazioni per l'uso di robot in ambiente industriale. Essa descrive anche i pericoli di base associati ai robot e fornisce requisiti per eliminare o ridurre adeguatamente i rischi associati a questi pericoli.

Requisiti per le Prestazioni

Le prestazioni minime del sistema di controllo relativo alla sicurezza del robot devono essere:

  • Performance Level (PL) = d, Categoria 3 come descritto dalla Norma ISO 13849-1; o
  • Safety Integrity Level (SIL) 2, HFT (hardware fault tollerance) = 1, con un intervallo di "proof test" non inferiore a 20 anni, come descritto dalla norma IEC 62061.

Ciò vuol dire che:

  1. Un guasto ad un componente del sistema di sicurezza non deve causare la perdita della funzione di sicurezza (ridondanza del sistema);
  2. Il guasto deve essere rilevato prima o nell'esatto momento in cui viene richiesto l'intervento della funzione di sicurezza;
  3. Al verificarsi del guasto, la funzione di sicurezza deve sempre intervenire e deve essere mantenuta una condizione sicura fintanto che è presente il guasto;
  4. Tutti i guasti prevedibili devono essere rilevati.
  5. Qualsiasi guasto del sistema di controllo di sicurezza deve risultare in un arresto di categoria 0 o 1, secondo a quanto prescritto dalla norma IEC 60204-1.

Modalità di arresto

Solitamente i robot devono disporre di due modalità di arresto:

  1. Modalità Arresto di Emergenza: se il robot riceve il comando di arresto in questa modalità, esso si arresta immediatamente, senza possibilità di farlo ripartire fintanto che riceve il segnale;
  2. Modalità Cancelli: il robot riceve il segnale dagli interblocchi, solitamente posti sugli accessi all'area robotizzata. Se il robot viene arrestato in modalità cancelli, questo può essere comunque movimentato mediante la relativa pulsantiera portatile ma in condizioni di sicurezza (operatore in posizione sicura oppure a velocità limitata e mediante comandi ad azioni mantenuta).

I cobot possono inoltre integrare un’ulteriore modalità di sicurezza, particolarmente utile in caso di cooperazione con l’operatore, definendo aree di arresto o di riduzione di velocità oltre un certo punto nello spazio. O addirittura aree di spazio segregate (tipicamente quelle in cui è attivo l’addetto) che il cobot è programmato per non invadere.

Inoltre, qualsiasi controller e/o pulsantiera portatile con cui è possibile movimentare il robot o causare una situazione di pericolo deve essere dotato di una funzione di arresto di emergenza ad azionamento manuale che:

  1. Ha la priorità su tutti gli altri modi di comando del robot
  2. Causa l'arresto di tutti gli organi pericolosi dell'area
  3. Toglie la potenza ai drive degli attuatori del robot
  4. Rimane attiva finchè non viene ripristinata

La sicurezza nei robot (e particolarmente nei cobot) è caratterizzata da ridondanza: ovvero dalla possibilità di essere garantita anche in caso di malfunzionamento o guasto.

Controllo della velocità

I robot devono essere dotati di una funzione di sicurezza che consenta il loro funzionamento a velocità ridotta. Quando è abilitata questa funzione, la velocità del manipolatore non deve superare i 250 mm/s.

Questa funzione diventa necessaria, ad esempio, quando l'operatore si trova nello spazio operativo del robot e deve poterlo movimentare: qui entra in gioco la funzione di velocità ridotta, che permette di movimentare il robot in sicurezza nonostante ci si trovi nel suo raggio d'azione.

Ovviamente, oltre che alla velocità ridotta devono essere presi altri accorgimenti ovvero:

  • il robot non può muoversi automaticamente ma deve essere comandato manualmente mediante una pulsantiera portatile; e
  • i movimenti del robot devono essere comandati mediante pulsanti ad azione mantenuta.

Questa funzione diventa necessaria quando lo spazio operativo del robot è maggiore dello spazio protetto, quindi laddove vi è il rischio che il robot possa sbattere contro qualcosa.

Il robot non deve potersi muovere oltre la posizione dei dispositivi di limitazione oppure deve arrestarsi in sicurezza nel momento che li raggiunge. I dispositivi di limitazione devono poter arrestare il robot all'interno dello spazio protetto anche nelle seguenti condizioni:

  1. se questo sta movimentando il massimo peso trasportabile;
  2. se si sta muovendo alla massima velocità
  3. se si trova nella posizione più sfavorevole
  4. se sta prendendo il percorso più sfavorevole

I dispositivi di limitazione devono essere progettati, testati e determinati in accordo con ISO 13849-1 o IEC 62061 o IEC 61508.

I dispositivi in questione possono essere meccanici, elettromeccanici oppure eseguite da software.

La sicurezza nei cobot

I cobot, progettati per operare in sicurezza in prossimità dell’operatore, sono dotati di svariate funzioni di sicurezza native. I cobot UR ne annoverano 17, che includono distanza, tempo e spazio d’arresto personalizzabili. I cobot sono definiti quasi macchine: ovvero “nudi” sono sicuri nel 100% delle situazioni, non potendo nuocere in alcun modo all’operatore. L’analisi del rischio si rende necessaria quando il cobot integra al polso alcuni strumenti che potrebbero tagliare, bucare, ustionare l’operatore. Allora il cobot deve sottostare alle misure di sicurezza standard nella norma di riferimento.

Nell’80% dei casi registrati da Universal Robot fra gli oltre 50.000 cobot installati in questi anni, non vi è stato bisogno di installare barriere o recinzioni.

Sei pronto ad automatizzare la tua attività? allora incontriamoci per una dimostrazione on-site!

Compila questo modulo per richiedere una demo