Conhecimentos básicos necessários para que você desenvolva seu projeto de automação industrial
Conhecimentos básicos necessários para que você desenvolva seu projeto de automação industrial

A segunda etapa deste guia de projeto de automação industrial visa os elementos práticos de um projeto que dependem da análise do ambiente de manufatura e das necessidades produtivas derivadas dos KPIs da sua linha. Entenda mais sobre o assunto a seguir.
Um projeto de automação industrial envolve diferentes membros da sua equipe e depende de uma análise criteriosa de diversos fatores: pontos de maior impacto, locais com maior facilidade de implementação de novas tecnologias, treinamento e capacitação de operadores, custos de implementação, custos de aquisição, custos de manutenção etc.
Não existe uma resposta fácil sobre qual tarefa deve ser automatizada, mas este guia visa te ajudar a delimitar qual a melhor solução para cada caso.
Automatizar uma linha de produção pode trazer inúmeros benefícios, como aumento da eficiência, redução de erros e desperdícios, além de melhorar a qualidade do produto final.
Para iniciar o processo de automação, é essencial compreender as necessidades produtivas de forma abrangente. Abaixo, segue um guia passo a passo para começar esse processo:
O primeiro passo é justamente olhar para sua linha de produção de maneira macro e observar alguns elementos:
A partir da compilação desses dados, passe para a próxima etapa.
A automação deve ser realizada com um fim em mente. Não adianta pensar em soluções sem ter uma métrica específica de acompanhamento ou um retorno sobre o investimento planejado. Portanto:
Una os objetivos do seu projeto de automação industrial às KPIs e aos indicadores industriais já presentes na sua manufatura.
O valor máximo disponível para investimento em automação também é um fator importante na sua tomada de decisão, já que funciona como limitador para as potenciais aplicações. Portanto:
Para cada solução de automação prevista, preveja qual o tempo de retorno sobre o investimento, payback, ganhos diretos (produtividade e qualidade) e indiretos (redução de acidentes, maior satisfação e retenção da equipe) na linha e mais.
Neste guia, mostramos quais são os principais tipos de robôs industriais usados nos projetos de automação industrial ao redor do mundo. Encontre essas informações nos próximos tópicos, mas, antes, pense nos pontos abaixo:
Cada tipo de solução robótica terá suas necessidades específicas de implementação - bem como pontos fortes e fracos.
Antes da implementação em linha é necessário validar a solução robótica em um ambiente controlado que tenha as especificações da sua linha. Você não quer botar uma automação lenta demais ou insegura dentro da sua fábrica.
Muitos fabricantes projetam modelos digitais e alguns até mesmo constroem a solução em um ambiente de testes para avaliar sua funcionalidade. Assim:
Depois de validar a efetividade e segurança da solução robótica na sua linha, é necessário analisar o que será necessário para uma implementação plena na fábrica. Para isso:
Esta etapa pode ser facilitada com empresas autorizadas atuando junto à sua equipe e adicionando expertise.
Uma das etapas mais delicadas da automação industrial é o treinamento e capacitação da equipe responsável pelo contato direto com o robô ou máquina. Algumas soluções possuem treinamentos mais simples, outras exigem a contratação de funcionários externos especializados. Por isso:
Os demais processos associados ao projeto de automação industrial são referentes à escolha da tecnologia específica utilizada.
Robôs são sinônimos de automação industrial, ainda que não sejam a única opção. Máquinas CNC, por exemplo, automatizam tarefas. Aqui, contudo, trataremos apenas da robótica, justamente por possuir soluções mais flexíveis e adaptativas às necessidades das fábricas modernas.
Uma linha eficiente mistura diferentes tipos de automação, mas este artigo visa explicar porque começar a automatizar com robôs é o melhor investimento.
Quais são os robôs industriais mais comuns?
Podemos elencar os robôs industriais em 7 tipos:
Cobots são soluções flexíveis, fáceis de implementar, fáceis de instalar, simples de operar, versáteis, inteligentes e facilmente integrados aos sistemas de produção pré-existentes na sua linha, com baixo impacto no chão de fábrica e um software simples e intuitivo de operação.
Na prática, significa que podem ser usados em diferentes procedimentos dentro da linha, expandindo os benefícios da automação para mais de um ponto, adaptam-se facilmente a lotes de alto mix e baixo volume, possuem tempo de implementação reduzido, podem ser operados por trabalhadores da sua linha que passarem por capacitação online gratuita, e operam sem células de segurança após apreciação de risco obrigatória.
Já são mais de 70.000 cobots implementados pela Universal Robots ao redor do mundo em indústrias de todos os tipos e segmentos, garantindo melhoria nos indicadores de produtividade, maior qualidade, menor desperdício de recursos, menor downtime em linha, possibilidade de 3º turno facilitado e muito mais.
Cobots automatizam tarefas normalmente realizadas por trabalhadores humanos, liberando-os para atividades de maior valor agregado e complexidade dentro da sua fábrica. Isso ajuda a reduzir a rotatividade de equipe, retém talentos, diminui o número de acidentes e prejuízos por lesões, além de capacitar seus funcionários.
Confira alguns casos de sucesso na implementação de cobots ao redor do mundo clicando aqui.
A Universal Robots possui um time de especialistas pronto para realizar uma demonstração online dos sistemas robóticos desenvolvidos aqui. A depender da viabilidade, de acordo com sua localização geográfica, também é possível pedir por uma visita de um de nossos consultores para conferir em primeira mão o poder da robótica colaborativa.