Bem-vindo a era dos cobots: mais produtividade e competitividade para seu negócio

Você já ouviu falar nos cobots? Essa tecnologia tem ganhado cada vez mais espaço em fábricas de todo o mundo. Conheça aqui as suas funcionalidades e entenda como os cobots podem ser empregados também na realidade do seu negócio.

Bem-vindo a era dos cobots: mais produtividade e competitividade para seu negócio
Bem-vindo a era dos cobots: mais produtividade e competitividade para seu negócio

Você já ouviu falar nos cobots? Então é melhor se informar e se preparar, pois a era dessa tecnologia chegou. Os robôs colaborativos já estão revolucionando a rotina de várias empresas pelo mundo, e se apresentam como o futuro da indústria de automação.

Empresas de grande, desde médio e pequeno porte podem se beneficiar com os recursos dos cobots. O resultado é um negócio mais produtivo e com um ganho considerável de competitividade.

Ficou interessado? Então continue a leitura que vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre os cobots.

Afinal, o que são os cobots? 

Basicamente, os cobots são braços robóticos colaborativos. Ou seja, são tecnologias desenvolvidas para trabalhar em conjunto com humanos.

Os cobots são facilmente programados para automatizar várias tarefas. Ao contrário do que se imagina, eles não vão substituir os trabalhadores humanos, mas sim ajudá-los.

O que acontece é automatização de tarefas repetitivas, fazendo com que o trabalho humano seja ainda mais produtivo. Em muitos casos, o cobot vai assumir a forma de um braço (literalmente), fornecendo ao trabalhador um par extra de mãos.

Logo, podemos dizer também que, os cobots protegem os trabalhadores e tornam suas tarefas menos perigosas. Isso acontece porque, com sua implementação há uma redução no risco de ferimentos causados por trabalhos perigosos e  movimentos repetitivos.

Com esse recurso, o trabalhador será capaz de desempenhar sua função com mais rapidez e facilidade do que nunca.

Conheça os cobots neste vídeo:

O surgimento dos cobots

Tudo começou no final de 2008, quando a Universal Robots vendeu o primeiro robô colaborativo comercialmente bem sucedido do mundo. O primeiro cliente foi a Linatex, um fornecedor dinamarquês de plástico técnico e borracha para aplicações industriais.

Na época, os Cobots estavam em sua infância, e poucas pessoas, além de um pequeno punhado de engenheiros e desenvolvedores de robótica, tinham alguma noção do verdadeiro potencial desses pequenos e ágeis robôs.

Trabalhando juntos, o cobot da Linatex e uma força de trabalho humana instantaneamente levaram a colaboração robô-humano a um nível totalmente novo. A era revolucionária do cobot havia chegado.

Os cobots vão assumir a força de trabalho humano? 

Os benefícios do implementação dos cobots em empresas de pequeno e grande porte são enormes. Entretanto, essa nova tecnologia levantou uma bandeira vermelha para os trabalhos.

Afinal, até que ponto essa onda de robôs que se insere no ambiente de trabalho vai trazer mais mal do que bem? Pelo menos no que diz respeito à empregabilidade.

Ao automatizar e otimizar tarefas, muitos trabalhadores veem robôs e cobots como uma força de trabalho mecânica que está chegando para "assumir nossos empregos".

O interessante é que, na realidade, a demanda por mão de obra está realmente superando a oferta. Os baby boomers estão se aposentando e as gerações X, Y e Millennials não estão interessadas em trabalhos de fabricação e armazenamento.

Simplesmente, não há trabalhadores humanos suficientes para fazer o trabalho. Como resultado, mesmo as empresas que nunca viram a robótica como uma solução viável no passado estão subitamente pedindo ajuda.

Logo, os robôs colaborativos surgem como uma solução altamente acessível. Ou seja, agora além das grandes organizações, pequenas e médias empresas também podem usar tecnologia avançada para complementar uma equipe de um, dois ou dez funcionários.

De que forma os cobots podem ser usados? 

Os cobots podem ser aplicados para uma grande diversidade de funções. Basicamente, eles são ideais para processos repetitivos e manuais que ocorrem em torno de trabalhadores humanos, mas que não exigem destreza humana, pensamento crítico ou decisões no local.

Eles também são perfeitos para trabalhos que podem causar lesões ergonômicas ou exigir que trabalhadores humanos interajam com máquinas ou processos perigosos.

Além disso, os usuários não precisam mais ser treinados em engenharia avançada ou CAD / CAM para poder configurar, manter e operar um robô colaborativo.

Os Cobots apresentam acessórios pré-projetados e fáceis de implementar. Eles são fáceis de programar, simples de usar e alguns até utilizam IA e aprendizado de máquina para aprimorar seu desempenho ou utilidade ao longo do tempo.

E, diferentemente dos custosos robôs industriais, os cobots são muito acessíveis, facilitando o acesso a pequenas empresas. Além, claro de oferecer recursos valiosos também para as grandes fábricas.

Benefícios dos cobots da Universal Robots

Fizemos uma lista para apresentar os principais benefícios que você pode obter ao automatizar sua produção.

Todos esses benefícios tornaram os cobots da UR revolucionários na indústria de robôs industriais e colaborativos.

Fácil Programação

A tecnologia patenteada permite que operadores sem experiência em programação configurem e operem rapidamente nossos cobots com uma visualização intuitiva em 3D. Basta mover o braço robótico até pontos de rota desejados ou tocar nas teclas de seta no tablet com tela sensível ao toque de fácil utilização.

Configuração rápida

A Universal Robots revolucionou a configuração de cobots, reduzindo o tempo típico de implantação robótica medido em semanas para uma questão de horas.

O tempo de configuração médio relatado pelos nossos clientes é de apenas metade de um dia. Geralmente, um operador inexperiente leva menos de uma hora para desembalar o cobot, montá-lo e programar a primeira tarefa simples.

Implementação flexível

Não fique limitado por uma robótica específica. Os robôs da Universal Robots são leves, ocupam pouco espaço e são fáceis de reimplantar em diversas aplicações sem alterar seu layout de produção.

A migração do cobot para novos processos é rápida e fácil, o que dá a você a agilidade necessária para automatizar praticamente qualquer tarefa manual, incluindo aquelas com pequenos lotes ou rápidas substituições.

Além disso, o cobot é capaz de voltar a utilizar os programas para tarefas recorrentes.

Colaborativo e seguro

Agora, você pode substituir operadores humanos em trabalhos repetitivos, perigosos e tediosos para reduzir esforços repetitivos e lesões acidentais.

Oitenta por cento dos milhares de robôs da UR em todo o mundo operam sem proteções de segurança (após avaliação de risco) ao lado de operadores humanos.

O sistema de segurança dos nossos robôs é aprovado e certificado pela TÜV (A Associação de Inspeção Técnica Alemã).

Universal Robots Brasil

Universal Robots Brasil

Acreditamos que a tecnologia robótica colaborativa pode ser usada para beneficiar todos os aspectos das empresas baseadas em tarefas – independentemente do seu tamanho. Acreditamos que a mais recente tecnologia de robô colaborativo deve estar disponível para todas as empresas. O custo nominal do investimento é rapidamente recuperado, pois nossos braços robóticos têm um período médio de retorno de apenas seis meses.

Escritório
  • Universal Robots Brasil
  • Rua José Versolato, nº 111
  • 09750-730 São Bernardo do Campo - SP
Fale conosco: 0800 777 0442