Automatisering hos Smooth Robotics
Automatisering hos Smooth Robotics
Ekosystem öppnar cobot svetsmöjligheter. Smooth Robotics levererar en svetslösning i en klass för sig. Utvecklades på bara några år med vision och passion – och ett nära samarbete med dem som använder det. Möt ett företag som har anammat ekosystemet hos Universal Robots.
Svetsbågen träffar exakt varje gång. Snabba, kontrollerade rörelser och helt konsekvent resultat om och om igen. Ett resultat av många års erfarenhet och professionell expertis av en skicklig hantverkare – men utförd av en kollaborativ robot som gör exakt vad den har programmerats att göra. I den stora produktionshallen på danska Alusteel överlämnar Boguslaw Hara svetsningen till robotarmen från Universal Robots. Han har varit anställd i åtta år som smed och genom 14 år som svetsare vet han allt om sitt hantverk. Om att lägga den goda svetsen så att den är hållbar, enhetlig och estetisk. Boguslaw Hara gjorde den första svetsen själv och med bara några få tryck på SmoothTool-knapparna programmerade han en revolutionerande programvara som styr robotarmen så att den efterliknar svetsningen som bara en erfaren svetsare kan producera.
Detta var den exakta drömmen Erik Mønster hade för några år sedan: att utveckla ett svetsverktyg som låter den skickliga svetsaren träna roboten. Kunskapen hos en professionell som utför några åtgärder för att träna roboten så att den upprepar den perfekta svetsningen om och om igen.
Denna grundläggande idé ledde till att han grundade Smooth Robotics för bara fyra år sedan, men idag tillhör den absoluta världseliten inom robotsvetsverktyg. På den tiden såg Erik Mønster en trend i arbetskraften som har blivit mer och mer uttalad runt om i världen – och han visste direkt att det skulle krävas en innovativ vision för att lösas.
Ta en närmare titt på processen och viktiga detaljer för en framgångsrik övergång från manuella processer till automatisering med samarbetsrobotar

På många sätt är interaktionen mellan svetsaren och roboten den bästa bilden av en cobot. Eftersom det är den grundläggande idén bakom Smooth Tool, som svetsverktyget från Smooth Robotics kallas: att människa och maskin arbetar tillsammans, att robotarmen från Universal Robots är den samarbetande roboten.
Det intuitiva tankesättet var också avgörande för Ahmad Gheit, ledande mjukvaruutvecklare på Smooth Robotics: "Vi har helt enkelt tagit bort komplexiteten hos en robot och låtit svetsaren med sina färdigheter programmera roboten med sina handlingar. Svetsaren måste vara bra på sitt hantverk. Då hjälper vårt program till att göra en cobot lika bra som han, säger han.
Den stora fördelen med lösningen är att svetsaren kan använda den önskade svetsanordningen och helt enkelt montera den på en cobot, eftersom SmoothTool-programmet är kompatibelt med praktiskt taget alla strömkällor. På så sätt kan alla skickliga svetsare använda sina favoritlösningar för svetsning, vilket ger ännu större incitament att använda cobot.

På Alusteel är det precis vad som händer. I det familjeägda tillverkningsföretaget med drygt 50 anställda är grundaren Mads Milling entusiastisk över lösningen, vilket frigör mycket resurser – och ger god ekonomisk mening.
”Det är som att ha tre män på jobbet när en svetsare står bredvid en cobot. De är i verkligheten kollegor, och det är verkligen lätt för svetsaren att sätta roboten i rörelse och sedan göra sin egen grej på sidan. För oss är det betydligt mer attraktivt att skaffa fler cobots jämfört med stora industrisvetsare. De kräver mer förberedande arbete och är dyrare att använda. De små och mångsidiga cobots är vettiga och låter oss ta in fler beställningar i en tid då det kan vara svårt att hitta kompetent arbetskraft, säger Mads Milling.

Nyligen slutfördes en svetsuppgift utförd av en cobot på drygt hälften av den tid en svetsare skulle ha använt för att göra satsen på 30 delar.
För Smooth Robotics är det ett exempel som bara understryker själva kärnan i verktyget – och det nära samarbetet med slutanvändarna är avgörande för den fortsatta utvecklingen av SmoothTool, kärnan i Smooth Robotics. Byggd uteslutande på cobots från Universal Robots, inte på grund av slumpen, utan ett helt medvetet val från grunden av företaget.
"Vi visste direkt att den måste baseras på Universal Robots produkter. Det var det som var vettigt. Det finns så många möjligheter att utveckla produkter till sina cobots, säger Erik Mønster.

Samarbetet med UR etablerades snabbt och 2021 blev Smooth Robotics en UR+ -partner. Ett partnerskap som i grunden bygger på premissen att Universal Robots är bra på att bygga robotar, medan partnerna är bra på att uppfinna anpassade applikationer – och att det tillsammans ger en variation och funktionalitet som ingen hade lyckats med på egen hand.
Den öppna dialogen med Universal Robots är också en av de saker Erik Mønster uppskattar mest eftersom fördelarna är så fördelaktiga för båda parter.
"Vi uppdateras ständigt med de nya initiativen från Universal Robots, så våra produkter fungerar omedelbart tillsammans med nya modeller. Omvänt kan vi ge unika insikter om de upplevelser som slutanvändarna har. Vi vet vad kunderna letar efter och vi delar den kunskapen med Universal Robots, säger Erik Mønster.
Erik MønsterBristen på svetsare blir mer och mer uppenbar. Vi ser det över hela världen. Jag visste att automatisering har många fördelar, så jag ville utveckla en lättanvänd lösning baserad på deras egna kunskaper som svetsare